This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:更换 TSX561ILT

Guru**** 2604175 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2372-Q1, TLV1701-Q1, OPA2990, OPA990, TLV170, OPA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816263/opa2990-replace-tsx561ilt

器件型号:OPA2990
主题中讨论的其他器件:TLV2372-Q1TLV1701-Q1OPA990TLV170OPA170

尊敬的团队:

我是否可以就替换 TSX561ILT 的产品提出您的建议?

感谢您在这里的帮助!

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TSX561ILT 似乎是来自 ST 的自动认证器件。 此器件是否需要在您的应用中达到 Q1级? TLV1701-Q1和 TLV2372-Q1 (双通道)是替换为的好器件。  

    OPA2990的性能优于 TLV1701-Q1、TLV2372-Q1和 TSX561ILT。 商业版现已推出、汽车版将在今年第4季度发布。 如果需要符合汽车标准的器件、我将使用商用版 OPA2990评估电气性能、并在年底将其替换为 Q1版。

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeev:

    感谢您的及时回复。

    似乎不是 AEC-Q100器件和一个通道。

    您会建议 OPA990还是有其他建议?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    TSX561ILT 具有 RRIO 功能以及低输入失调电压、因此我推荐使用 OPA990。 OPA990 (单通道)将于今年10月进行 RTM、同样可以在10月使用双通道进行评估、并替换为单通道。

    如果需求相当迫切、我建议使用 TLV170和 OPA170。

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ST 器件看起来仅为16V、1MHz、与 OPA990确实有更近的交叉点