This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:INA381锁存操作

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816104/ina381-ina381-latch-operation

器件型号:INA381

您好、专业人士、

我对 INA381复位引脚的处理方法有疑问。

我想在锁存模式下使用该器件、我进行了仿真。

首先、我将 RESET 引脚直接连接到 Vcc。 但是/ALERT 始终输出低电平、即使 CMPIN 不超过比较器的阈值。

因此、我使用电阻器和电容器来使复位电压上升的时间常数保持不变。 此电路按预期工作。

这个时间常数电路是实际电路中需要的、还是仅用于仿真?

此致、

Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    我测试了我们的模型、根据您使用的仿真设置、它的性能看起来与预期不同。  对于默认为"计算操作点"的瞬态仿真、我观察您描述的内容。  但是、如果我使用"零初始值"、该值应在加电时更接近于器件、则器件警报会在预期时变为高电平或低电平、如下所示。  如果您要使用 EVM 评估 INA381、它应该像我下面的电路那样工作、并且不需要 RC 电路。  

    为方便起见、我将我的 TINA 文件包括在内。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA381_5F00_E2EQuestion.TSC