This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:激光雷达系统电流脉宽设计

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, OPA857, LMH32401, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851878/opa857-lidar-system-current-pulse-width-design

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件:THS4551LMH32401TINA-TI

大家好、

客户正在 评估其激光雷达系统的规格。

由于传感器的电流脉冲宽度在其所需的激光雷达系统中约为5ns~10ns。

他们想要检查 OPA857和 THS4551是否足以满足此应用要求?

LMH32401互阻抗放大器现在是否可用?

对于互阻抗放大器和配对的高精度放大器、还有其他建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

      根据给定的一个规格(5-10ns 电流脉冲宽度)、我无法为您提供确切的答案。 我需要两个放大器的输入范围、脉冲上升时间和增益配置等更多信息。 有一个参考设计展示了这一匹配情况、并提供了深入的设计注意事项、仿真和特性数据/图、其中包括 该链路在20和5kOhm 增益下具有25ns 脉宽的输出电压图。 在 OPA857数据表的第8节中还有关于此配对的应用注意 事项、LMH32401可通过预量产获取、并提供原型样片。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢你的帮助。

    其详细规格如下:

    半振幅脉冲宽度:5~10ns

    上升时间:3~6ns

    输入 电流范围:10E-5~10e-3A

    TIA + PGA (VGA)之后的输出电压范围:33mV ~ 3.3V

    我还在 TINA 模式下运行了它们的规格、结果如下所示。

    e2e.ti.com/.../LMH32401_5F00_simulation.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA857_5F00_simulation.TSC

    LMH32401结果如下:

    OPA857的结果如下:

    如果您对此仿真有任何建议或对此规范有任何建议、请告诉我。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

     感谢您附加 TINA-TI 原理图并提供更多信息;它们非常有帮助。 TI 站点上的 LMH32401模型已经过修订、并将在未来24小时内更新。 我已将新原理图随修订后的模型附在此帖子中。 我按照数据表中的建议添加了1pF 的 CPD、以便更准确地表示输入端的电容。 我还更改了电流源的上升时间、以表示您向我提供的3-6ns 信息。 您提到输入电流范围大约为10e-5至10e-3A、如果您使用5kOhm 的最低增益设置、则输出电压将为0.05V-5V。 这违反了 OPA857在3.3单电源应用中的最大输入共模范围1.88。 LMH32401的最低增益电源为2千欧、可提供0.02V 至2V 的输出电压。 两个器件的绝对最大电源电压均为3.55-3.8V。 如果无法降低输入电压、我建议使用 LMH32401。  

    谢谢、

    Sima  

    e2e.ti.com/.../LMH32401_5F00_Revised.TSC

    e2e.ti.com/.../LMH32401.TSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    感谢你的帮助。

    我的客户询问 、由于其系统 架构、他们是否可以使用电流源作为 LMH32401的输入、如下图所示。

    我不确定它是否会出现一些偏置问题。

    • 它们的 LMH32401输出将传递到比较器和峰值检测器。 这两个引脚都应具有高阻抗。 我想我们不需要为它使用额外的运算缓冲器。 或者您对它有任何其他顾虑。
    • 它们只需要 LMH32401的单端信号。 因此、只需将 OUT+保持断开状态或其他任何内容。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、  

      您提供的图中的电流源不会用作 LMH32401的输入。 放大器必须提供光电流、或者另一种说法是:光电二极管只能灌入电流。 阳极必须偏置为负电压、阴极连接到放大器的输入端、如原始方框图所示。 关于输出、您是正确的、由于比较器和峰值检测器都充当高阻抗接口、因此无需额外的缓冲器。 LMH32401可用作单端放大器、并可与您列出的产品进行输出连接。 但是、您在 OUT 处只接收到一半的放大信号-这将根据两个接口的阻抗进一步分离。 此外、由于共模噪声会增加应用的总噪声、SNR 将会降低。 关于 VOD 引脚、这将取决于所需的输出信号范围。 为了最大程度地提高放大器的输出摆幅能力、可以选择将 Vocm 设置为中间电源附近、然后将 VOD 设置为尽可能低的值、而不会超出2.9V 的高电压摆幅和0.36V 的低电压摆幅。如果不需要、 Vocm 可以设置为尽可能高;但 OUP-将仅在 Vocm 以下摆动。 此外、电容二极管是否至少低于10pF? 我一直认为它大约为1pF。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

      您和客户是否对将 LMH32401用于其激光雷达应用有任何疑问?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我认为现在没有人担心。 如果有任何其他问题、我将重新讨论该主题。 感谢你的帮助。