主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPA2614
您好!
我想知道我们是否操作 OPA2613 @ Bias:+Vs=0V &-Vs=-5V?
我的输入信号处于0至5V 范围内、我在反相模式下使用运算放大器。
偏置的缺点是: vs=0V &-vs=-5V 到运算放大器?
根据数据表:OPA2613具有+Vs=5V 和-Vs=-5V 的双电源或+Vs=5V 和-Vs=0V 的单电源
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道我们是否操作 OPA2613 @ Bias:+Vs=0V &-Vs=-5V?
我的输入信号处于0至5V 范围内、我在反相模式下使用运算放大器。
偏置的缺点是: vs=0V &-vs=-5V 到运算放大器?
根据数据表:OPA2613具有+Vs=5V 和-Vs=-5V 的双电源或+Vs=5V 和-Vs=0V 的单电源
Shivakant、您好!
选择电源时、您不仅需要考虑输出范围、还需要考虑输入范围。 请注意、对于+5V 电源、输入范围为1.2V - 3.8V。 您的输出范围也将为1V 至4V。
现在、如果您将同样的概念应用于仅-5V 的电源电压、则输入范围将为-3.8V 和-1.2。 显然、这超出了您要应用的0至5V 信号范围。 如果运算放大器的增益配置为-1、则输出范围也不会在-5V 至0V 范围内。
如果您计划使用此器件、您可能希望将其置于+/- 6V 配置中、但即使在这种情况下、您的输入也不应超过4.5V。
如果您想了解有关运算放大器输入/输出限制的更多信息、您可以观看以下链接中有关该主题的视频系列:
training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-1
最棒的
Hasan Babiker
感谢 Hasan 的答复。
我可以将该运算放大器用于增益<1吗?
IE Rf< Rg。
如果不是,那么如果我使用<Rg? 会产生什么影响
通常、我看到运算放大器的 rf>=rg。
是否有任何低噪声 LDO、它们可以接受高达+5V 的输入正电压并提供0至-3V 的负输出(基于寄存器分频器输出或可编程类型)?
我有这种要求、只需要 LDO。
否则、当运算放大器的输入为+4V 至+5V 时、我将在反相模式下使用运算放大器并使用电位器(AD5292)来控制 Rg、以生成高达-3V 的输出。
此方案是否正常?
与增益<1.0的问题相关、OPA2613是一款解补偿器件、您可以将其<1.0的增益反相与两个外部电容器结合使用。
这就足够了、我最近发布了这篇文章、
Shivakant、您好!
我提到了 Micheal 在上一篇文章中所说的地球模拟文章。 但要回答您的问题、该器件可用于 Vs+= 0V 和 Vs-=-5V 的单电源配置。 但是、在您的情况下、我不建议这样做。 这是因为您将超出输入和输出限制。
您的输入范围共模范围为:-3.8V 至-1.2V
您的输出范围为:-4V 至-1V
在此范围内、您可以看到将同相引脚(0V)接地将超过您的共模输入范围。
当从0到-1时、具有0到-3V 的输出将超过您的输出范围。
您是否无法在双电源配置中使用放大器? 我没有看到任何迹象表明该 OPA2613已解补偿、因此可以将放大器用于小于-1的反相增益。
最棒的
Hasan Babiker
您是 Hasan、OPA2613是我们当时开发的两款器件的单位增益稳定版本、OPA2614是 Decomp 版本。 我的目标是 DSL 驱动器、当时客户要求提供 MFB 解决方案-几乎所有 DSL 驱动器都是基于 CFA 的、但您不能使用 MFB、因此我们这样做了-但并没有真正起飞、 但是、良好且有些独特的器件-在双 VFA 高速设计中具有相当高的输出电流。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2614.pdf
无论如何、Kai 的说法是正确的、没有理由在这里使用运算放大器来反转电源-使用电源。