This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2613:与运算放大器偏置相关(OPA2613)

Guru**** 1395540 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2613, TINA-TI, OPA2614
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849094/opa2613-related-to-bias-to-op-amp-opa2613

器件型号:OPA2613
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA2614

您好!

我想知道我们是否操作 OPA2613 @ Bias:+Vs=0V &-Vs=-5V?

我的输入信号处于0至5V 范围内、我在反相模式下使用运算放大器。

偏置的缺点是: vs=0V &-vs=-5V 到运算放大器?

根据数据表:OPA2613具有+Vs=5V 和-Vs=-5V 的双电源或+Vs=5V 和-Vs=0V 的单电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    选择电源时、您不仅需要考虑输出范围、还需要考虑输入范围。 请注意、对于+5V 电源、输入范围为1.2V - 3.8V。 您的输出范围也将为1V 至4V。  

    现在、如果您将同样的概念应用于仅-5V 的电源电压、则输入范围将为-3.8V 和-1.2。 显然、这超出了您要应用的0至5V 信号范围。 如果运算放大器的增益配置为-1、则输出范围也不会在-5V 至0V 范围内。

    如果您计划使用此器件、您可能希望将其置于+/- 6V 配置中、但即使在这种情况下、您的输入也不应超过4.5V。  

    如果您想了解有关运算放大器输入/输出限制的更多信息、您可以观看以下链接中有关该主题的视频系列:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-1

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hasan 的答复。

    我可以将该运算放大器用于增益<1吗?

    IE Rf< Rg。

    如果不是,那么如果我使用<Rg? 会产生什么影响

    通常、我看到运算放大器的 rf>=rg。

    是否有任何低噪声 LDO、它们可以接受高达+5V 的输入正电压并提供0至-3V 的负输出(基于寄存器分频器输出或可编程类型)?

    我有这种要求、只需要 LDO。

    否则、当运算放大器的输入为+4V 至+5V 时、我将在反相模式下使用运算放大器并使用电位器(AD5292)来控制 Rg、以生成高达-3V 的输出。

    此方案是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    我会尽量避免一切过于异国情调的解决办法。 使用标准电源电压、使输入信号永远不会超过电源电压和共模输入电压范围。 然后、不要使用比实际需要快得多的运算放大器。 这只会导致稳定性问题。 或者、您是否在应用中实际需要230MHz 运算放大器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我的输入信号 fixed.it 不会超过运算放大器电源电压。

    我的信号是直流类型(+5V)、我认为运算放大器的带宽对此并不重要。

    我唯一想知道的是、当我使用它反相模式时、我可以使用 它的增益<1、比如0.5等?

    您能否建议替代解决方案从固定+5V 直流信号生成0至-3V 电压? 使用任何 TI 组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    您打算从生成的0...-3V 电压中汲取多少电流? 负载是什么样的? 电阻、电容还是电感?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与增益<1.0的问题相关、OPA2613是一款解补偿器件、您可以将其<1.0的增益反相与两个外部电容器结合使用。  

    这就足够了、我最近发布了这篇文章、  

    https://www.planetanalogue.com/are-inverting-attenuators-with-voltage-feedback-op-amps-inherently-unstable-and-why-might-you-want-to-apply-them-insight-11/?f_src=planetanalogue_sitedefault

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    Michael 的文章是否阐明了如何在增益小于1.0的情况下使用放大器?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我没有收到任何与 GAIN<1的 OPAMP 应用相关的文章。

    如果有、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    您尚未回答我的问题:您打算从生成的0...-3V 电压中汲取多少电流? 负载是什么样的? 电阻、电容还是电感?

    您是否已经对您的电路进行了 TINA-TI 仿真?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    对于 容性负载、我需要从(0至-3V)获得小于1mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    多少电容?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高达10pF 的电容负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    我提到了 Micheal 在上一篇文章中所说的地球模拟文章。 但要回答您的问题、该器件可用于 Vs+= 0V 和 Vs-=-5V 的单电源配置。 但是、在您的情况下、我不建议这样做。 这是因为您将超出输入和输出限制。

    您的输入范围共模范围为:-3.8V 至-1.2V

    您的输出范围为:-4V 至-1V

    在此范围内、您可以看到将同相引脚(0V)接地将超过您的共模输入范围。

    当从0到-1时、具有0到-3V 的输出将超过您的输出范围。  

    您是否无法在双电源配置中使用放大器? 我没有看到任何迹象表明该 OPA2613已解补偿、因此可以将放大器用于小于-1的反相增益。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    对此进行了任何更新?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是 Hasan、OPA2613是我们当时开发的两款器件的单位增益稳定版本、OPA2614是 Decomp 版本。 我的目标是 DSL 驱动器、当时客户要求提供 MFB 解决方案-几乎所有 DSL 驱动器都是基于 CFA 的、但您不能使用 MFB、因此我们这样做了-但并没有真正起飞、 但是、良好且有些独特的器件-在双 VFA 高速设计中具有相当高的输出电流。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2614.pdf

    无论如何、Kai 的说法是正确的、没有理由在这里使用运算放大器来反转电源-使用电源。