您好!
数据表第1页显示 OPA657的最小跨阻增益为66dB。 我们可以实现50dB 或更低的跨阻增益吗?
我们观察到输出中具有低增益的一些振荡。
此致
Vinod Sharma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在实际电路板中尝试过、但我们会得到振荡(请参阅随附的波形)。 此问题与下面的主题中讨论的问题相同 、但也没有建议解决方案。
请说明如何解决此问题。 我们已经尝试使用多个电容器值、但振荡永远不会低于100mV (p-p)。
此致
Vinod Sharma
VINod、这些是有用的开机自检指南、您有振荡、没有详细信息就无法解析、
有效电路帮助请求的建议–
祝你好运、
由于您显然是在 TINA 中进行仿真、本文介绍了如何正确设置 LG 相补角仿真
然后、本视频将讨论解压缩放大器和稳定性、包括最终的互阻抗、
e2e.ti.com/.../4863.Applying-High-Speed-DeCompensated-VFAs-July1_5F00_2019.pdf
您好、Hasan、
1.我使用的是这个线程中图片所示的电路。 我们的二极管、输入电容在120欧姆电阻之前。 在该配置中、我们首次观察问题。
2.为了解决问题,我们删除了输入二极管并将120电阻接地。 在本例中、我们还会出现振荡。
我想指出、在射频值较低时、该运算放大器会在所有情况下使用二极管启动振荡、而不使用二极管、开路输入和接地输入。 我们的目标是仅在 RF=200时将此运算放大器用于跨阻。
此致
Vinod Sharma