This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:反相 THS3091反馈电阻器

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3091, THS3491, OPA2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849674/ths3091-inverting-ths3091-feedback-resistors

器件型号:THS3091
主题中讨论的其他器件: THS3491OPA2677

您好;

 我需要在具有 x1和 x2增益和+/-12V 电源的反相模式下使用 THS3091。

数据表的第17页建议使用反馈和增益电阻器。

我是否可以假设反相放大器也是相同的?

此致;

Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    我在增益方面出错、它应该是 x1和 x0.5 (不是 x2)。

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karo、

      您还指数据表的第27页吗? 由于您将在反相配置中使用 THS3091、因此它实际上是其增益的负对等器件。 在下一页(28页)的图61中、可以看到反相增益配置中的 THS3091示例、增益为-2、从表4中获取电阻值。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima;

    非常感谢您的快速响应。 显然、我使用的是旧版本的数据表、而表格在第页中。 17.

    "gain of -2"是否意味着输入信号被2倍放大并反相、如果我想使用-0.5、则 rf=1K、rg=2K?

    同样、对于单位增益反相器、我是否可以使用 rf=0 & rg=2K?

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karo、这是一个电流反馈放大器、因此频率响应由反馈 R 确定、此时将出现0欧姆振荡、  

    您正在寻找什么输入阻抗? 通常为50欧姆、但对您而言-它是什么?  

    请务必查看对 THS3491的升级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael;非常感谢您的响应和 THS3491建议、我们很可能会使用 THS3491。

    THS3091数据表的第27页有一个表格、其中包含针对不同增益的 Rf/Rg 电阻器的建议。 THS3491是否有这样的表?

    电路的输入信号可以是+/-10V (10K 端接)或+/-5V (50或75 Ω 端接)(可通过跳线选择)、我们需要将其路由到具有 MAX +/-2.5V 输入要求的电路、而不是我们计划在反相模式下使用 THS3091 (或 THS3491)的分压器 (其中两个用于反相)、第一个具有-0.5增益、第二个具有跳线可选-1或-0.5增益的放大器。 两个放大器之间的电阻为100欧姆端接。  

    使用 THS3091;对于-0.5增益、我们是否可以使用 rf=1K & rg=2K、对于单位增益、我们是否可以使用 rf=1k & rg = 1K? THS3491如何工作、相同的电阻器值也会起作用?

    我随附了基于 THS3091的部分原理图。  

    此致;

    Karoe2e.ti.com/.../Input-Term.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图显示了第一级的最大+/-5V 输出、+/-15V 解决方案功耗过大、  

    您可以使用 THS3491上的+/-7.5V 或 OPA2677上的+/-6.2V 电源来实现这一点。 后者在0至70C 范围内具有1.2V 余量、因此可实现+/-5V 电压、总电源电压最大为12.5V、因此如果您能够控制电压足够紧、12.4V 电压就可以了。  

    在射频和 Rg 解决方案之前、需要确保部件和电源。  

    1.所需的平坦带宽?

    2.所需的大信号带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael;

    再次感谢你。

    我们的电路中有+/-12V、+/-5V 和+/-2.5V 电源。 我们可以使用这些电压还是需要添加+/-7.5V?  这是否起作用:第1级联+/-12V 和第2级联+/-5V?

    1.小信号200MHz

    2.大信号(+/-10V) 40MHz。

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karo、

      这是正确的、这意味着输入信号被增益2并反相。 Michael 的回答非常重要、需要考虑、因为正如他所说的、这是一个电流反馈放大器。 对于 THS3491、正如 Michael 所说的、THS3091是 THS3091的升级版、在第25页上有一个类似的表格、附图62。 但是、该表对您的增益配置不会很有帮助、因为您需要的增益为-1和-0.5、而表中未列出这些增益。 这导致 Michael 需要知道您所需带宽的原因、因为稳定性、带宽和峰值取决于选择最佳反馈电阻器(RF)。

      尽管电压反馈放大器和电流反馈放大器具有类似的基本运算放大器概念、但要实现最佳性能、必须考虑电流反馈放大器中射频的价值。 稍后会选择 Rg 来指定放大器的增益。 这里有一个非常有用的 TI 高精度实验室系列、您可能会发现该系列对电流反馈放大 器很有用、并将其链接到这里。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到衰减器的+/-10V 输入、但最大输出仅为+/-5V? 反相输入摆幅不会摆动输入节点、因此这不是问题。  

    嗯、如果你想坚持使用+/-12V 电源、这很好、让我们假设+/-5V 最大输出是正确的、40MHz (正弦波?)时 即1256V/使用实例、因此需要 Cfa 是的。 您有两个阶段、是否要使用双通道或双通道单通道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael;

    我们可以使用双路运算放大器、总体而言、它是具有增益调节的1x6分布、并且我们将在输出电路上使用 THS3491来弥补衰减并获得整体单位增益(+/-10V MAX)、 我想我们可以使用同一个放大器。

    原理图中的 Rf/Rg 电阻值是否起作用?

    您好、Sima、感谢您指向该表。

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、让我们从输出级开始、  

    我想您说您正在驱动双端接50欧姆线路并联、因此输出引脚上的+/-10V 在匹配的负载上变为+/-5V。 每条线路的输入电压为10V 到100欧姆、总共为600mA、6个风扇输出。 THS3491可能可以做到这一点、但我认为最小规格为500mA。 如果我这么做的话、可能需要并联输出级以保证600mA 的电流。  

    因此、您将需要 THS3491RGT 来实现最佳 BW。 您有增益为1或1/2的跳线。 应按封装增益列出两个表。 RGT 的标称增益为5欧姆-我想(您可以对其进行仿真)在低增益时使用750欧姆、RGS 将为750欧姆和1.5k。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael;

    您对输出电平和负载是正确的、但每个通道的1x6分布和增益调整将在输出放大器(THS3491)之前发生、我们将为每个输出通道提供专用的 THS3491。

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在前一级、您将运行1/2 W 的反相增益

    对于 THS3491RGT、使用来自终端的750 Ω 反馈和1.5k Ω 输入 Rg。 此外、如果您不必加载100欧姆的功率级、更像249欧姆的功率可能会节省功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一段时间是0.5V/V 的反相增益  

    和 Tina 文件 V9

    e2e.ti.com/.../THS3491RGT-inverting-gain-of-0.5.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael;

    非常感谢。

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您打赌 Karo、  

    忽略前一帖子中的+/-14V 内容、我从另一个设计中拉了这个 cktt 的尖头。 THS3491 PDS 确实需要两种封装的射频与增益、因为寄生效应是完全不同的- RGT 显然在输入侧射频连接下要好得多- SO-8封装需要放入旧的 THS3091/3095设计中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael;

    再次感谢您的所有帮助。 我们将使用 RGT。

    我只需要确认一下、我们是否可以使 PD 引脚保持悬空?

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    背面金属可以悬空(提供更高的热阻抗)或连接到任何电源或接地层。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karo、

      为了补充 Michael 的响应、THS3491数据表的第8.3节将提供有关哪些引脚可以悬空以及哪些引脚不可以悬空的重要信息。 RGT 封装的 GND 引脚不能悬空、必须连接到 GND。 PD 引脚可以保持悬空;但是、数据表指出、如果杂散信号耦合到引脚中、可能导致器件意外导通或关断、TI 不建议这样做。 如果您确实使 PD 引脚保持悬空、则它将在正电源轨以下浮动2V、从而使器件保持启用状态。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael;

    我指的是引脚16 ~PD。

    此致;

    Karo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima;

    感谢您的快速响应。

    我可以连接到+5V 或+15V。

    哪一个很重要?

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karo、

     没关系。 只需高于1.5V 即可启用器件、而对于禁用器件、阈值将为0.8V (在本例中、GND 引脚为 REF 引脚)。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima;

    非常感谢。

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    在基于 THS3491RGT 的同相电路中、我应该为电压跟随器使用什么电阻器值?

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常会更加困难、因为您希望针对 LG 用途略微增加射频、 但是、由于反相输入寄生 C、随后会进入 LG 极点。您几乎始终会看到更多的峰值和具有单次过冲然后衰减的脉冲响应(通常不是二阶、而是零)。  

    因此、作为 RGT 封装上750欧姆射频的首次尝试、 然后在 V+节点中添加一个100欧姆的串联电阻、由此我们可以确定需要在何处均衡整个响应中的零-看起来像200MHz 零、需要一个200MHz 极点(远低于理想值、但它起作用)。 直流时的-6dB 是输出匹配损耗

    因此、在指定的内部 V+ 1.2pF (我很确定在模型中)外部添加一个假设的0.6pF 电容、这样就可以得到一个200MHz 极点来补偿402ohm R 系列。对于5分钟来说、看起来非常不错、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael;

    非常感谢。

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Karo、我昨天的动作非常快、让我修改一下

    当然、对于可生产性、您可能会考虑在 V+输入端达到相同的200MHz RC 极点、从而添加外部 C 并降低串联 R (这也会有助于降低噪声)

    在这里、我加上3.2pF 的外部电容、并继续假设电路板内部电容为1.2pF、电路板内部电容为0.6pF、总电容为5pF。 要获得200MHz 极点、需要使源 R 为158欧姆(E96)值。  

    这在小信号方面很有效、  

    阶跃响应良好、50MHz、1nsec 输入边沿

    更新了文件-也许您可以关闭这个文件、如果需要、在 THS3491名称下启动一个新文件、  

    e2e.ti.com/.../THS3491RGT-non-inverting-gain-of-1.TSC