主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 BUF602、 LMH6559
大家好、
我的一位客户正在考虑将 THS4052用于他们的新产品。
他们对该器件有以下问题。 请给我回复。
问题1. THS4052数据表(SLOS238D)第5页中是否显示了 RO (输出电阻)的单位拼写错误?
正确的单位 是"欧姆"吗?
问题2. 当 THS4052用于 电压跟随器时、如 器件数据表第18页的图48所示、
图中反馈线路上的620欧姆电阻器是否是必需的? 无法将其删除吗?
问题3. 它们用于高速运算放大器、可用于 DAC 输出缓冲器(电压)
跟随器)、 具有非常短的稳定时间(大约200~300ns)、+/-10V (最大值)输出电压范围、+/-5mA (最大值)输出电流和+/-15V 电源范围。
如果您知道任何符合上述条件的器件、能否提供 TI 器件型号?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。