This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4052:THS4052数据表(SLOS238D)第5页上是否显示了 RO (输出电阻)的单位拼写错误?

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4052, TINA-TI, BUF602, LMH6559
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850682/ths4052-is-the-unit-for-ro-output-resistance-shown-on-page-5-of-ths4052-datasheet-slos238d-typo

器件型号:THS4052
主题中讨论的其他器件: TINA-TIBUF602LMH6559

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 THS4052用于他们的新产品。

 他们对该器件有以下问题。 请给我回复。

 问题1. THS4052数据表(SLOS238D)第5页中是否显示了 RO (输出电阻)的单位拼写错误?

       正确的单位 是"欧姆"吗?

 问题2. 当 THS4052用于 电压跟随器时、如 器件数据表第18页的图48所示、

       图中反馈线路上的620欧姆电阻器是否是必需的? 无法将其删除吗?

 问题3.  它们用于高速运算放大器、可用于 DAC 输出缓冲器(电压)

      跟随器)、 具有非常短的稳定时间(大约200~300ns)、+/-10V (最大值)输出电压范围、+/-5mA (最大值)输出电流和+/-15V 电源范围。

      如果您知道任何符合上述条件的器件、能否提供 TI 器件型号?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、您将其单独发布在一个帖子中、请将您对单个设计的问题保留在一个帖子中  

    13W 当然是一个误差、这在如今非常常见、因为文字处理将符号 ohm 变为 W - 13ohm 是开环。 输出阻抗(实际上看起来非常低)。  

    上面有很多有用的信息、是生成+/-10V 的 DAC、还是+/-10V 的电流输出解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    1)如 Micheal 所说、这只是一个拼写错误。

    2) 2) 620 Ω 电阻器不是必需的、但会影响器件的频率响应/相位裕度、如下面所示的数据表图21所示:

    3) 3)您在器件中寻找什么带宽?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    也是为了响应您在此处打开的另一个线程: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/850693/3146429

    我已附加一个 TINA 文件、用于测试 THS4052 SPICE 模型的输出阻抗。 您将看到、我已包含一个图、显示了射频= 620和射频= 0配置的 Zout。  

    e2e.ti.com/.../THS4052_2D00_Zout.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Hasan、Michael、

     非常感谢您的回复。

     哈桑

     您是否有任何带宽超过1000MHz 的高 sped 运算放大器?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Hasan、

     我很抱歉。 之前的带宽 太高。 您能否向我推荐任何频率超过300MHz 的运算放大器?

     另外、您能否 告诉我如何将 Zout 曲线显示为您所附的图形?

     我在  TINA-TI 中运行了随附的 TSC 文件以及 AC 分析。 但我无法 在 TINA-TI 中显示 Zout 曲线。

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya,您现在是否在寻找一个>1GHz 的单位增益缓冲器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

     否 我正在寻找大于300MHz 的单位增益缓冲器。

     您知道吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Hasan、

      我在  TINA-TI 中运行了随附的 TSC 文件以及 AC 分析。 但我无法 在 TINA-TI 中显示 Zout 曲线

     请告诉我如何 显示 Zout 曲线和图形吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、BUF602是一个闭环缓冲器(低输出 Z)、超出了您的 BW 要求。  

    LMH6559中有一个更快的缓冲器、该缓冲器也是闭环的、两者都显示了频率范围内的输出阻抗图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    您需要将 y 轴刻度更改为"对数"、以查看以欧姆为单位的 Zout。 您可以通过双击 y 轴并选择 Scale 下拉菜单来执行此操作。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Hasan、

     非常感谢您的回复。

     我可以更改 Y 轴标度。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。