This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:用于 ths4541剂量的 PSPICE 模型不起作用

Guru**** 2812775 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844373/ths4541-the-pspice-model-for-ths4541-dose-not-work

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: THS4531A

pspice 模型不适用于该放大器、THS4541 -告诉我放大器内部有未连接的节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    错误:节点 U1:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RA
    错误:节点 U1:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RC
    错误:节点 U1:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I21:1:RA

    警告:节点 U1:I0:I31:NET55的连接少于两个。  此节点由 E:U1:I0:I31:AHDLINV0:1使用。
    警告:节点 U1:I0:I30:NET55的连接少于两个。  此节点由 E:U1:I0:I30:AHDLINV0:1使用。
    针对.op 点的直接牛顿迭代成功。

    日期:2019年10月2日11:43:38
    总运行时间:0.125秒。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、很好的一点是、您可以继续使用改进得多的 THS4541、尝试这个.cir 文件-这是 TINA 文件(我知道是有效的)、只是保存为.cir。  

    e2e.ti.com/.../THS4541_5F00_Pspice.CIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的误差

    错误:节点 U1:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RA

    错误:节点 U1:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RC

    错误:节点 U1:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I21:1:RA

    警告:节点 U1:I0:I31:NET55的连接少于两个。 此节点由 E:U1:I0:I31:AHDLINV0:1使用。

    警告:节点 U1:I0:I30:NET55的连接少于两个。 此节点由 E:U1:I0:I30:AHDLINV0:1使用。

    针对.op 点的直接牛顿迭代成功。

    日期:2019年10月2日12:55:28日

    总运行时间:0.063秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在  电路中的某些位置添加了4个10兆电阻器、仿真器说只有1个连接。

    这似乎解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的霍华德  

    是的、模型内的超高阻抗节点通常会导致问题。 我的印象是、这种东西在发布之前已经过测试(在 PSpice 和/或 LTspice 中运行模型)。 我总是在模型开发的困难节点上添加10M 或100M 类型的值。  

    TINA 仿真中可能会发生的情况是、在自动在这些节点上添加这些 R 的选项中设置了最小电导参数。 设置中可能有类似的 PSpice 选项。  

    这个线程进入这个、  

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/742758

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、  

    我在尝试在 LSPICE 中仿真 THS4531A 时遇到相同的问题。 您能否分享您在子电路中所做的确切更改? 这会对我大有帮助。

    非常感谢您的参与。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在  电路中的某些位置添加了4个10兆电阻器、仿真器说只有1个连接。

    这似乎解决了这个问题。

    错误:节点 U1:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RA

    错误:节点 U1:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RC

    错误:节点 U1:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I21:1:RA

    警告:节点 U1:I0:I31:NET55的连接少于两个。 此节点由 E:U1:I0:I31:AHDLINV0:1使用。

    警告:节点 U1:I0:I30:NET55的连接少于两个。 此节点由 E:U1:I0:I30:AHDLINV0:1使用。

    XAHDLINV0 RECCIRSIGNAL NET55 VCC VEE HPA_INV_ideal
    R1000 NET55 0 10MEG
    *GE0 NET67 NET22 NET50 200

    GRA 101 102值={V (101、102)/1e6}
    CA 102 GNDF 1e3
    EB 1 1a 值={V (102、GNDF)}
    R2000 102 0 10MEG


    G2 GNDF 3 VSS GNDF{GPSRRN}

    ED 3 3a 值={V (302、GNDF)}
    R3000 302 0 10MEG


    E1 VO VI 值={V (1a、GNDF)+ V (3a、GNDF)}

    EA 101 GNDF 1 GNDF 1
    GRA 101 102值={V (101、102)/1e6}
    CA 102 GNDF 1e3
    EB 1 1a 值={V (102、GNDF)}
    R5000 102 0 10MEG

    E1 VI VO 1a GNDF 1.