Other Parts Discussed in Thread: THS4541, THS4531A
主题中讨论的其他器件: THS4531A
pspice 模型不适用于该放大器、THS4541 -告诉我放大器内部有未连接的节点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
错误:节点 U1:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RA
错误:节点 U1:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RC
错误:节点 U1:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I21:1:RA
警告:节点 U1:I0:I31:NET55的连接少于两个。 此节点由 E:U1:I0:I31:AHDLINV0:1使用。
警告:节点 U1:I0:I30:NET55的连接少于两个。 此节点由 E:U1:I0:I30:AHDLINV0:1使用。
针对.op 点的直接牛顿迭代成功。
日期:2019年10月2日11:43:38
总运行时间:0.125秒。
Howard、很好的一点是、您可以继续使用改进得多的 THS4541、尝试这个.cir 文件-这是 TINA 文件(我知道是有效的)、只是保存为.cir。
相同的误差
错误:节点 U1:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RA
错误:节点 U1:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RC
错误:节点 U1:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I21:1:RA
警告:节点 U1:I0:I31:NET55的连接少于两个。 此节点由 E:U1:I0:I31:AHDLINV0:1使用。
警告:节点 U1:I0:I30:NET55的连接少于两个。 此节点由 E:U1:I0:I30:AHDLINV0:1使用。
针对.op 点的直接牛顿迭代成功。
日期:2019年10月2日12:55:28日
总运行时间:0.063秒。
有趣的霍华德
是的、模型内的超高阻抗节点通常会导致问题。 我的印象是、这种东西在发布之前已经过测试(在 PSpice 和/或 LTspice 中运行模型)。 我总是在模型开发的困难节点上添加10M 或100M 类型的值。
TINA 仿真中可能会发生的情况是、在自动在这些节点上添加这些 R 的选项中设置了最小电导参数。 设置中可能有类似的 PSpice 选项。
这个线程进入这个、
https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/742758
我在 电路中的某些位置添加了4个10兆电阻器、仿真器说只有1个连接。
这似乎解决了这个问题。
错误:节点 U1:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RA
错误:节点 U1:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I19:1:RC
错误:节点 U1:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I21:1:RA
警告:节点 U1:I0:I31:NET55的连接少于两个。 此节点由 E:U1:I0:I31:AHDLINV0:1使用。
警告:节点 U1:I0:I30:NET55的连接少于两个。 此节点由 E:U1:I0:I30:AHDLINV0:1使用。
XAHDLINV0 RECCIRSIGNAL NET55 VCC VEE HPA_INV_ideal
R1000 NET55 0 10MEG
*GE0 NET67 NET22 NET50 200
GRA 101 102值={V (101、102)/1e6}
CA 102 GNDF 1e3
EB 1 1a 值={V (102、GNDF)}
R2000 102 0 10MEG
G2 GNDF 3 VSS GNDF{GPSRRN}
ED 3 3a 值={V (302、GNDF)}
R3000 302 0 10MEG
E1 VO VI 值={V (1a、GNDF)+ V (3a、GNDF)}
EA 101 GNDF 1 GNDF 1
GRA 101 102值={V (101、102)/1e6}
CA 102 GNDF 1e3
EB 1 1a 值={V (102、GNDF)}
R5000 102 0 10MEG
E1 VI VO 1a GNDF 1.