This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904V:允许的最大功耗

Guru**** 2845800 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852241/lm2904v-max-allowable-power-dissipation

器件型号:LM2904V

各位专家:

是否有任何有关最大允许功耗的数据? 我们还想知道其温度相关性数据。

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西班牙-圣、

    最大功率耗散取决于许多因素。 数据表第7.1节绝对最大额定值规定绝对最大结温为150C。 达到150 C 时的功率耗散取决于环境温度和电路板温度、气流和其他因素。

    数据表 第7.4节热性能信息提供了良好起点的热阻。 应用 板结果将不同于标准散热测试板结果。

    我不理解第二个问题/要求、您能再详细介绍一下吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的回答。

    假设 θ j-a 为171.7度/W、Ta 为60度、则可以按如下方式估算 PD。

    60 + PD * 171.7 < 150

    PD < 524mW

    当 Vs 为24V 时、输出电流或 IO 可高达45mA (不包括 Iq)。

    此估算值是否正确? TSSOP 封装是否存在任何最大允许功率?

    如果我的问题不清楚、请告诉我。

    此致、

    希奥·乌奇克西

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西班牙-圣、

    您的计算正确。 45mA 是该器件的大量输出电流。 这是在正常运行还是在故障条件下发生的?

    功率会加热裸片、而裸片的热量会影响封装。 PW 封装的额定温度范围为 LM2904V。

    这是 LM2904V 中使用的功率(全部的总和)

    ICC * VCC

    输出拉电流(VCC-VOUT)* IOUT

    输出灌电流(VOUT)* IOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    这是一个替代机会、并比较了规格。 这不是实际的使用模式。 现有运算放大器定义了封装的绝对功率耗散(请参阅注释)。 那么、您有数据吗?

    此致、

    希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西班牙-圣、

    封装没有最大功率。 我确实根据假设的171.7C/W 性能制作了一张图表。 这些曲线得出的裸片温度为150C、 不建议使用。 此外、还存在基于 THID 规格和60mA 电流的功率限制。  

    最后、环境温度存在限制。 基于器件型号的85C 或125C