各位专家:
是否有任何有关最大允许功耗的数据? 我们还想知道其温度相关性数据。
此致、
希奥·乌奇克西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ron:
感谢您的回答。
假设 θ j-a 为171.7度/W、Ta 为60度、则可以按如下方式估算 PD。
60 + PD * 171.7 < 150
PD < 524mW
当 Vs 为24V 时、输出电流或 IO 可高达45mA (不包括 Iq)。
此估算值是否正确? TSSOP 封装是否存在任何最大允许功率?
如果我的问题不清楚、请告诉我。
此致、
希奥·乌奇克西