Other Parts Discussed in Thread: LMC6492
大家好、团队、
我有客户询问 IC 规格。
在运行条件表中、该器件的最小电源电压为 V += 2.5V。 但是、直流和交流电气特性表中的所有参数仅针对 V += 5V 指定。
如何检查此器件以确保 IC 在 V += 2.5V 时运行?
v += 2.5V 时指定的参数不在数据表中、但在运输测试中是否有功能测试可确保 IC 在 V +=-2.5V 时运行?
此致、
H.Someno
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMC6492
大家好、团队、
我有客户询问 IC 规格。
在运行条件表中、该器件的最小电源电压为 V += 2.5V。 但是、直流和交流电气特性表中的所有参数仅针对 V += 5V 指定。
如何检查此器件以确保 IC 在 V += 2.5V 时运行?
v += 2.5V 时指定的参数不在数据表中、但在运输测试中是否有功能测试可确保 IC 在 V +=-2.5V 时运行?
此致、
H.Someno
您好、Ronald、
感谢您的回复。
现在、我知道该产品尚未在 V+= 2.5V 的运输测试中进行测试。
-这种理解是否正确?
-如果是这样,实际可以保证 IC 运行的最小电源电压是多少?
在客户申请的大规模生产开始一年后、客户发现其产品之一无法开始工作的缺陷。
根据客户分析、应用中使用的 LMC6492器件的 V+启动电压似乎高于其他组件。
因此、客户担心 IC 电源启动电压随时间的变化。
-是否有任何因素导致 IC 电源(V+)的工作启动电压随时间变化的症状?
此致、
H. Someno
我有2个批次的样本、每个批次的测试5个。
我检查了 VOL 和 VOH 状态下的加电/断电(10mV 输入驱动)、以了解 V-下的共模和 V+下的共模情况、并在所有样本上都获得一致的结果。 我的负载为100k 至1/2中间电源轨。
这里是 VOUT 与 V+扫描。 从0V 开始、输出为高阻抗。 在一个批次上接近1.0V、在另一批次上接近1.5V、对于 VOL 和 VOH 设置、输出变为低电平。 因此、在器件从输入电压开始运行之前的某个时间、我希望所有器件输出低电平。 对于所有测试样本、正常的"跟随输入"点发生在2.2V 附近。 在断电扫描时、输出在2.2V 左右进入始终低电平状态、然后两个批次的高阻态在0.6V 左右。
以确保完整性。 我还在负载端接至 V-(接地)时检查了线性模式单位增益(输入= 1/2 V+)
Vout 与 V+之间的关系。
有趣的是、我还检查了负载端接至 V+时的线性模式单位增益(输入= 1/2 V+)
Vout 与 V+之间的关系。
我确实看到加电至 VOL 状态的变化很大、但正常状态的电源电压非常接近2.2V
总之、3V 运行应该正常。 2.5V 没有很大的裕度。 当使用的电源电压过低时、该器件首选 VOL 状态;这通常优于首选 VOH 状态的替代方案。