This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6492:IC 在最低电源电压(v+=2.5V)下运行

Guru**** 2931670 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848540/lmc6492-ic-operation-at-minimum-power-supply-v-2-5v

器件型号:LMC6492

大家好、团队、

 

我有客户询问 IC 规格。

 

在运行条件表中、该器件的最小电源电压为 V += 2.5V。 但是、直流和交流电气特性表中的所有参数仅针对 V += 5V 指定。

 

如何检查此器件以确保 IC 在 V += 2.5V 时运行?

v += 2.5V 时指定的参数不在数据表中、但在运输测试中是否有功能测试可确保 IC 在 V +=-2.5V 时运行?

 

此致、

H.Someno

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    我同意你的意见。

    数据表首页显示:"由5V 至15V 电源供电"

    "工作条件"部分规定了"2.5V <= V+<= 15.5V"的工作电源电压范围。

    一些曲线显示了 V+= 3V 时的性能。

    是的、这真的很令人困惑。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您的回复。

    请检查以下各项。

    -此部件的最小 V+电压是多少?

    -它是2.5V 吗、 请告诉我是否在运输测试中实际检查了 V+=2.5V 时的运行情况。

    客户报告、如果 V+上升、IC 似乎以 V+=2.9V 的电压启动运行。

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Someno-San、

    无法确保2.5V 运行。 数据表中的表注显示了这一点。  

    数据表中的图1显示了"电源电流与电源电压间的关系";低于4V 时、电源电流未以最佳电平运行。 2.5V 点位于曲线的垂直部分。 在正常工艺差异的情况下、性能可能会发生小的水平变化(对于此图)、因此2.5V 电源电流可能过于接近于零、无法在某些情况下正常工作。

    总之、2.5V 是典型的导通点、但电源电压应至少为5V、以确保器件性能。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您的回复。

    现在、我知道该产品尚未在 V+= 2.5V 的运输测试中进行测试。

    -这种理解是否正确?

    -如果是这样,实际可以保证 IC 运行的最小电源电压是多少?

    在客户申请的大规模生产开始一年后、客户发现其产品之一无法开始工作的缺陷。
    根据客户分析、应用中使用的 LMC6492器件的 V+启动电压似乎高于其他组件。
    因此、客户担心 IC 电源启动电压随时间的变化。

    -是否有任何因素导致 IC 电源(V+)的工作启动电压随时间变化的症状?

    此致、
    H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    但是、TI 是否至少保证 LMC6492能够降至 Vs=3V? 请参阅许多图(7、10、11、15、18、 19、23、25、29、36)、显示了 LMC6492在 Vs=3V 时的性能。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我同意这些图表鼓励3V 操作。 与往常一样、图表在本例中为"典型性能特性"、条件为"VS =+15V、单电源、TA = 25°C、除非另外注明"。 3V 图表是25C 数据。  

    我确实订购了样片、以便更详细地研究低电压运行情况。 但是、风暴破坏影响了我的实验室、因此这项工作会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    好极了。 谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有2个批次的样本、每个批次的测试5个。

    我检查了 VOL 和 VOH 状态下的加电/断电(10mV 输入驱动)、以了解 V-下的共模和 V+下的共模情况、并在所有样本上都获得一致的结果。 我的负载为100k 至1/2中间电源轨。

    这里是 VOUT 与 V+扫描。 从0V 开始、输出为高阻抗。 在一个批次上接近1.0V、在另一批次上接近1.5V、对于 VOL 和 VOH 设置、输出变为低电平。 因此、在器件从输入电压开始运行之前的某个时间、我希望所有器件输出低电平。 对于所有测试样本、正常的"跟随输入"点发生在2.2V 附近。 在断电扫描时、输出在2.2V 左右进入始终低电平状态、然后两个批次的高阻态在0.6V 左右。       

    以确保完整性。 我还在负载端接至 V-(接地)时检查了线性模式单位增益(输入= 1/2 V+)

    Vout 与 V+之间的关系。

    有趣的是、我还检查了负载端接至 V+时的线性模式单位增益(输入= 1/2 V+)  

    Vout 与 V+之间的关系。

    我确实看到加电至 VOL 状态的变化很大、但正常状态的电源电压非常接近2.2V

    总之、3V 运行应该正常。 2.5V 没有很大的裕度。 当使用的电源电压过低时、该器件首选 VOL 状态;这通常优于首选 VOH 状态的替代方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的测量! 非常感谢!

    Kai