Other Parts Discussed in Thread: INA240
您好!
我的客户正在评估 INA240A1。 为了满足 ADC 的精度,它们必须将 INA240A1输出中点设置为0。 请建议解决方案。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yue:
电平位移可以在 INA240处或之后发生:
选项1–使用双电源为 INA240供电、例如±2.5V。 并设置 REF=0V (将 REF1 = REF 接地)。
选项2–使用单电源为 INA240供电、例如5V、设置 REF=2.5V。 将 INA240输出馈入转换为-2.5V 输出的电平转换器。
方案1可能更经济、因为2可能会具有更高的 BOM 成本。
无论选择哪种选项、请记住检查运行条件、并确保任何 IC 都不会违反这些条件。
此致、Guang
光、
您确定 INA240可以支持双电源吗? 我无法使其与 TINA 一同工作。 请进一步评论,谢谢。
关于选项2:能否为该电平转换器推荐特定器件? INA240的输出将连接到 ADC、不确定该电平转换器是否会引入额外的噪声?
尊敬的 Yue:
是的,我确定。 请参阅随附的电路1。
在附加的电路2中、我演示了一个由运算放大器构成的电平转换器。 您可以使用其他运算放大器、这里只是一个示例来说明这一想法。
如果需要进一步的帮助、请告诉我。
e2e.ti.com/.../INA240_5F00_DualSpl.TSCe2e.ti.com/.../INA240_5F00_SingleSpl.TSC
此致、Guang