This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:如何设置基准、使输出中点变为0V?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852115/ina240-how-to-set-the-ref-to-make-the-output-midpoint-to-0v

器件型号:INA240

您好!

我的客户正在评估 INA240A1。 为了满足 ADC 的精度,它们必须将 INA240A1输出中点设置为0。 请建议解决方案。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    电平位移可以在 INA240处或之后发生:

    选项1–使用双电源为 INA240供电、例如±2.5V。 并设置 REF=0V (将 REF1 = REF 接地)。

    选项2–使用单电源为 INA240供电、例如5V、设置 REF=2.5V。 将 INA240输出馈入转换为-2.5V 输出的电平转换器。

    方案1可能更经济、因为2可能会具有更高的 BOM 成本。

    无论选择哪种选项、请记住检查运行条件、并确保任何 IC 都不会违反这些条件。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光、

    您确定 INA240可以支持双电源吗? 我无法使其与 TINA 一同工作。  请进一步评论,谢谢。  

    关于选项2:能否为该电平转换器推荐特定器件? INA240的输出将连接到 ADC、不确定该电平转换器是否会引入额外的噪声?   

    e2e.ti.com/.../sbomb05.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    是的,我确定。 请参阅随附的电路1。

    在附加的电路2中、我演示了一个由运算放大器构成的电平转换器。 您可以使用其他运算放大器、这里只是一个示例来说明这一想法。

    如果需要进一步的帮助、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../INA240_5F00_DualSpl.TSCe2e.ti.com/.../INA240_5F00_SingleSpl.TSC

    此致、Guang