主题中讨论的其他器件:OPA551、
工具/软件:TI C/C++编译器
你好。 我是 Seungmin.woo
我在 isMedia 的增生工作。
今天、我正在开发新的电源板。 我想使用您的运算放大器。
但是 ,我遇到了新的困难。
在 Tina
那么我希望实现6V 输出。
理想放大器正常、但 OPA551和 TLV172不正确。
为什么?? TI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
抱歉、我插入了文件。 我不知道有什么错误。 请再检查一次。
Seungmin、
模型将无法在靠近正电源轨的位置工作。 但是、实际器件将在正电源轨上运行、但性能会降低、测试覆盖率会降低。
有关此文本和典型性能表、请参阅数据表中的第8.4.1节"共模电压范围"。 未指定任何限制、也无法测试参数。 因此、最好将模式模式2V 保持在低于正电源轨的水平。
为了实现正常运行、TLVx172器件的输入共模电压范围的下限可扩展至低于负电源轨100mV、上限可扩展至高于正电源轨2V。 该器件可在超出顶轨100mV 的满轨到轨输入电压下运行、但在顶轨2V 范围内运行时性能会受到影响。 表2列出了该范围内的典型性能。
表2请参阅数据表。
在正电源轨的2V 之内正常运行。此器件可在正电源轨之上100mV 的满轨到轨输入上运行、但在正电源轨的 IN2 V 上运行时、性能会受到影响。 表2列出了该范围内的典型性能。表2。 共模电压的 ìV°ìs 值在正电源电压的2V 之内典型值最大非线性输入共模电压(V+)–2 (V+)+ 0.1 VOffset 电压7 mVOffset 电压与温度间的关系12 μ V/共模抑制65 dB开 环增益60dBGain 带宽积0.3 MHz 压摆率0.3V/μ s