This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TLV172:大家好、我有一个问题、就是 Tina 仿真有什么问题。

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551, TLV172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849390/compiler-tlv172-hello-i-have-a-some-question-what-tina-simulation-problem

器件型号:TLV172
主题中讨论的其他器件:OPA551

工具/软件:TI C/C++编译器

你好。 我是 Seungmin.woo

我在 isMedia 的增生工作。

今天、我正在开发新的电源板。 我想使用您的运算放大器。

但是 ,我遇到了新的困难。

在 Tina

那么我希望实现6V 输出。

理想放大器正常、但 OPA551和 TLV172不正确。

为什么?? TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seungmin、

    我看不到您的图片。 请重试并使用"插入文件"按钮(页眉中的回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seungmin、

    还添加 Tina 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的感谢。

    我添加到 Tina 文件中。

    请检查此文件:TOF.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seungmin、

    TINA 文件未到达。 请使用"插入文件"按钮(页眉中的回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6523.TOF.TSC

    抱歉、我插入了文件。 我不知道有什么错误。 请再检查一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inser File

    请访问 this.e2e.ti.com/.../7838.TOF.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seungmin、

    您超出了 OPAMP 的共模输入电压范围。 请参阅 TLV172数据表的第7.7节。 您必须远离正电源轨2V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的回答。

    这对我很有帮助。

    您会说、即使为占用空间提供-30V 电源、并且需要提供超过+2V 的余量电源。
    我很乐意解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :-)

    Seungmin、欢迎您的到来。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungmin、

    模型将无法在靠近正电源轨的位置工作。 但是、实际器件将在正电源轨上运行、但性能会降低、测试覆盖率会降低。   

    有关此文本和典型性能表、请参阅数据表中的第8.4.1节"共模电压范围"。 未指定任何限制、也无法测试参数。 因此、最好将模式模式2V 保持在低于正电源轨的水平。

    为了实现正常运行、TLVx172器件的输入共模电压范围的下限可扩展至低于负电源轨100mV、上限可扩展至高于正电源轨2V。 该器件可在超出顶轨100mV 的满轨到轨输入电压下运行、但在顶轨2V 范围内运行时性能会受到影响。 表2列出了该范围内的典型性能。  

    表2请参阅数据表。

    在正电源轨的2V 之内正常运行。此器件可在正电源轨之上100mV 的满轨到轨输入上运行、但在正电源轨的 IN2 V 上运行时、性能会受到影响。 表2列出了该范围内的典型性能。表2。 共模电压的 ìV°ìs 值在正电源电压的2V 之内典型值最大非线性输入共模电压(V+)–2 (V+)+ 0.1 VOffset 电压7 mVOffset 电压与温度间的关系12 μ V/共模抑制65 dB开 环增益60dBGain 带宽积0.3 MHz 压摆率0.3V/μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    数据表中的"降低性能"一词听起来是无害的。 数据表表表表2中7mV 的典型失调电压似乎是可以接受的。 但图3显示了一种截然不同的情况:

    5条典型曲线(!) 单位显示偏移电压接近50mV。 这甚至不是道路的尽头...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    说得好。 偏移可能非常高、这是模型积极阻止使用上限范围的主要原因。 在某些情况下、这是可以接受的。 对于36V 单位增益信号、顶部的50mV 误差不会那么糟糕。 它优于相位反转。  

    TLV172具有相位反转保护功能、并且不是真正的轨到轨输入(与工作效率更高的 RRI 器件相比)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Ron。 ^^μ A