This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:如何下载 Presicion 实验室视频第5.1节的 PPT 幻灯片?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850495/ths4521-how-to-download-the-ppt-slides-of-section-5-1-of-presicion-lab-video

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:THS4551

你(们)好。

我是否可以问我如何下载高精度实验室视频第5.1节 运算放大器:带宽1的 PPT 幻灯片?

此部分网页上似乎缺少、 但其他部分上的幻灯片可供下载。 谢谢!

training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-bandwidth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yi Xiao、

    请尝试以下链接。 我的链接以某种方式显示了 Donwload 部分的 PDF。 如果您有其他问题、请告知我们。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-bandwidth-1?context=1139747-1139745-14685-1138800-13124

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我浏览了幻灯片、进行了很多非常好的单极/零波特图分析、但实际放大器带宽非常少-这最终比大多数人认为的更令人困惑-在这里对其中的许多内容进行了说明、  

    https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/

    14在下个月的这一系列中、我们将讨论压摆率和所有不同的处理方式。 #13涉及在有源滤波器设计裕度分析中使用真正的 GBP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢张、我下载并学习了幻灯片。  但是、此 PPT 的第10页上似乎有一个小错误。  

    极点和零点等式彼此错放。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、您已在 THS4521 FDA 中标记了此问题-请记住、THS4551升级已得到极大改进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yi Xiao、

    感谢您指出错误。 我将记下它。  

    在低频时、Vout/Vin=R2/(R1+R2)或-40dB、当 C1的阻抗等于 R1时、会生成零(~161Hz)、因为 Vout/Vin 开始增加增益。 当 C1的阻抗等于 R1||R2时、它会生成一个极点(~15.9kHz)。 极点后的最终增益为 Vout/Vin=1或0dB。

    此致、

    Raymond