您好!
我想确认 OPA192运算放大器在为器件加电时需要对输入进行输入保护。
我将运算放大器用作 A/B 类放大器中的直流伺服。 经过调查、运算放大器在负输入端输出6伏电压。 我更换了以前的一个背对背10伏开沟器、因为它似乎已经失效。
我使用+/-15V 电压为运算放大器供电。 可能会发生的情况是、我向功率放大器施加了+/-30伏电压、该电压将幅度为10uA 的低电流信号施加到负运算放大器输入、而不对运算放大器施加功率。
从数据表的绝对额定值中可以看出、您不得施加于任何输入、电压大于电源电压0.5伏。 显然、这种情况已经发生、但在低电流= 10uA 时。 我检查了其他职位:
从这个帖子中可以看出、不清楚是否必须同时满足10mA 最大电流限制和大于+/-VSUPPLY 的+/-0.5V 电压。 也就是说,只要电流低于10mA,您是否可以超过电源的+0.5伏??
因此,我假设运算放大器故障的原因是电流过低,为了在将来缓解这种情况,应该在运算放大器输入端添加肖特基二极管,连接到运算放大器的电源输入端?
在放大器的最终构建中、我可以确保直流伺服电源在任何功率放大器电源之前应用于运算放大器。
谢谢、此致、
加法器。