This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:OPA192输入保护二极管

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851225/opa192-opa192-input-protection-diodes

器件型号:OPA192

您好!

我想确认 OPA192运算放大器在为器件加电时需要对输入进行输入保护。

我将运算放大器用作 A/B 类放大器中的直流伺服。 经过调查、运算放大器在负输入端输出6伏电压。 我更换了以前的一个背对背10伏开沟器、因为它似乎已经失效。

我使用+/-15V 电压为运算放大器供电。 可能会发生的情况是、我向功率放大器施加了+/-30伏电压、该电压将幅度为10uA 的低电流信号施加到负运算放大器输入、而不对运算放大器施加功率。

从数据表的绝对额定值中可以看出、您不得施加于任何输入、电压大于电源电压0.5伏。 显然、这种情况已经发生、但在低电流= 10uA 时。 我检查了其他职位:

" https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/623990?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=input%2525252525252520protection%2525252525252520opa192"

从这个帖子中可以看出、不清楚是否必须同时满足10mA 最大电流限制和大于+/-VSUPPLY 的+/-0.5V 电压。 也就是说,只要电流低于10mA,您是否可以超过电源的+0.5伏??

因此,我假设运算放大器故障的原因是电流过低,为了在将来缓解这种情况,应该在运算放大器输入端添加肖特基二极管,连接到运算放大器的电源输入端?

在放大器的最终构建中、我可以确保直流伺服电源在任何功率放大器电源之前应用于运算放大器。

谢谢、此致、

加法器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、囊、

    您提到、当施加到 OPA192反相输入时、输入电流被限制为10uA。 如果极性为正、则如 数据表图65所示、上 ESD 二极管从输入端变为 VDD 可能会导通。 如果正向偏置、二极管 将向 VDD 引脚提供电流、并为电路中任何可提供接地返回路径的元件提供电流。 10微安不应损坏 OPA192输入电路中的任何元件、因为该规格允许 高达10mA 的输入电流。

    从数据表的绝对额定值中可以看出、您不得施加于任何输入、电压大于电源电压0.5伏。 显然、这种情况已经发生、但在低电流= 10uA 时。

    采用0.5V 限值是为了防止 用户正向偏置不打算在使用中打开的内部 ESD 二极管。 二极管不允许10mA 以0.5V 正向偏置电流流动。 它们实际上需要超过0.5V 的电压才能导通至可支持10mA 的电流水平。 因此、这里的临界限值是0.5V

    因此,我假设运算放大器故障的原因是电流过低,为了在将来缓解这种情况,应该在运算放大器输入端添加肖特基二极管,连接到运算放大器的电源输入端?

    看看您是否能够识别一些要在输入端使用的低泄漏肖特基二极管。 肖特基二极管 往往具有较高的泄漏电流、并且在连接到运算放大器输入时可能会破坏 OPA192的低偏置电流。 与硅开关二极管相比、肖特基二极管具有更低的正向电压、因此它们将在比内部 ESD 二极管更低的电压下导通。

    肖特基二极管只是解决方案的一部分。 需要在每个电源引脚与地之间添加一个瞬态电压抑制器(TVS)二极管。 需要选择它们、使其在正常供电运行期间保持关闭状态、但在超过电源引脚最大电压之前打开。 它们可以是电流较低的小型 TVS 二极管、因为您的电路不涉及太多功率。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shadders、

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回复。 您已确认输入端有二极管、并且输入端出现的任何大于电源的电压都将导致二极管导通。

    我已经通过一个1mg 电阻器模拟了30伏输入到反相输入、并且可以看到在30 uA 电流下、通过1meg 电阻器的二极管电压为0.6伏。 我使用的是 LT1028、而不是 OPA192、因为我没有模型-也没有时间创建。

    鉴于电流不足(使用的二极管需要50uA)、齐纳二极管似乎不导通。 我将运算放大器的电压源设置为零、以模拟我认为导致故障的条件。

    我找到了低泄漏二极管-具有100nA 泄漏电流的 BAS70。

    当电源连接到直流伺服电路时-存在1兆欧姆输入、 和串联2个500KOhm 电阻器-从仿真中可以看出电路的30V 输入不会导致故障-在输入端可以看到0.6V 电压、30uA 电流。

    运算放大器出现故障、因为它在齐纳二极管的负输入上提供大约6伏的电压-并且齐纳二极管变热-上一个必须已经烧毁。 运算放大器没有变热。 我不确定这是如何发生的、但运算放大器有故障-因此、在将来的构建中、我可以添加低泄漏二极管-尽管看起来不需要。

    对于瞬态电压抑制器-我可以添加一个简单的齐纳二极管。

    从电路-您能看到仿真没有处理的任何情况是否会导致负输入等输出大约6V 电压?

    谢谢、此致、

    Richard。