This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:内部运算放大器的阻抗

Guru**** 2538290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850549/opa2277-impedance-of-opamp-inside

器件型号:OPA2277

大家好、团队成员。

客户要求我了解引脚2 (OPA2277U/2K5)之间的阻抗、如下所示。

您可以支持吗?

在" Vcc 上没有电源"的情况下、特定引脚与特定引脚之间的阻抗是多少?

(1) V-引脚 tp 特定引脚

V-和 OUTA 之间为① Ω:4–1引脚

V- 和+INA 之间为② Ω:4–3引脚

V-和-INA 之间为③ Ω:4–2引脚

V-和 OUTB:4–7引脚之间为④ Ω

V-和+INB間:4–5引脚之间为⑤ Ω

 V-和- INB間:4–6引脚之间为⑥ Ω

(2)在 每个信号和 V+之间、如下所示

 OUTA 和 V+:1–8引脚之间为⑦ Ω

 INA 和 V+之间为⑧ Ω:3–8引脚

 INA 和 V+之间为⑨ Ω:2–8引脚

 OUTB 与 V+:7–8引脚之间为⑩ Ω

 INB 和 V+之间为⑪ Ω:5–8引脚

 INB 和 V+之间为⑫ Ω:6–8引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

     

    遗憾的是,我们无法为客户提供任何特定的答案来回答您的问题。 对于任何器件、未供电的 P2P 阻抗可能因正常过程变化而有很大差异、在通电时不会对器件功能造成不利影响。 此外、器件数据表未指定未供电引脚2阻抗以及任何其他未供电器件特性。 因此、TI 不鼓励客户在设计或测试中使用恒定的 P2P 阻抗。

     

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    此外、阻抗完全不会恒定。 由于每个路径中有许多 pn 结、因此流动的电流取决于施加的电压以及连接到引脚的其他电压。 即使其他引脚和连接到这些引脚的组件上的电势也会起作用。 因此、这是不可预测的。

    但是、请告诉我们、为什么客户提出这样一个罕见的问题?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vladimir San

    在此感谢您的评论。