大家好、团队成员。
客户要求我了解引脚2 (OPA2277U/2K5)之间的阻抗、如下所示。
您可以支持吗?
在" Vcc 上没有电源"的情况下、特定引脚与特定引脚之间的阻抗是多少?
(1) V-引脚 tp 特定引脚
V-和 OUTA 之间为① Ω:4–1引脚
V- 和+INA 之间为② Ω:4–3引脚
V-和-INA 之间为③ Ω:4–2引脚
V-和 OUTB:4–7引脚之间为④ Ω
V-和+INB間:4–5引脚之间为⑤ Ω
V-和- INB間:4–6引脚之间为⑥ Ω
(2)在 每个信号和 V+之间、如下所示
OUTA 和 V+:1–8引脚之间为⑦ Ω
INA 和 V+之间为⑧ Ω:3–8引脚
INA 和 V+之间为⑨ Ω:2–8引脚
OUTB 与 V+:7–8引脚之间为⑩ Ω
INB 和 V+之间为⑪ Ω:5–8引脚
INB 和 V+之间为⑫ Ω:6–8引脚