This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4188:斩波运算放大器中的输入电流

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4188, OPA4187, OPA4191, OPA4192, OPA4196, OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850374/opa4188-input-current-in-chopper-op-amps

器件型号:

我看到的电流来自 OPA4188 运算放大器的输入端。  如果四通道封装中的一个运算放大器输出被固定、通常会发生这种情况。  我认为这是此类运算放大器的一个限制。

现在、我看到同相节点(引脚3)输出200uA 电流。  封装中的放大器在电源轨附近没有输入。  唯一固定的输出是运算放大器 A、即引脚3上具有200uA 电流的输出。  电源为5V 和 GND。  引脚2为2.21V。  引脚3为1.45V。  因此、输出正确地处于0。   但什么可能导致输入电流?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请向我们提供 OPA4188电路的原理图。 如果没有它、我们很难完全评估您观察到的内容。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Thomas Kuehl"]

    请向我们提供 OPA4188 电路的原理图。 如果没有它、我们很难完全评估您观察到的内容

    [/报价]

    今天下午、我将发布一个原理图、但我不确定它会对我的问题有所帮助。  问题是、来自同相节点的200uA 电流对于该放大器而言是否正常、以及是否可以对该运算放大器进行接线、即在不同电压下具有反相和同相输入、以便输出进入电源轨。   

    我稍后将发表摘录。  谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Thomas Kuehl"]

    请向我们提供 OPA4188 电路的原理图。 如果没有它、我们很难完全评估您观察到的内容。

    [/报价]

    这里是运算放大器、我看到同相输入输出为200uA:

    V[引脚3]= 1.446V。  10k 电阻器另一侧的 V = 1.217V。  没有交流分量。  它是干净的直流电。

    下面是其余的运算放大器:

    所有放大器都没有被固定。   

    您能想到电流会从同相输入流出的任何原因吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Gervasi"]

    器件型号: OPA4188

    我看到同相节点(引脚3)输出200uA。   

    [/报价]

    我将 OPA4188替换为 AD8604、输入电流消失。   

    我最初在原理图中有 AD8604、但我需要更高的电源电压和原理图中其他地方的 OPA4188的低漂移、因此我将它们全部制成 OPA4188、以减少 BOM 行项目数。   

    为什么我在 OPA4188上看到输入电流、但在 AD8604上看不到输入电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我知道发生什么事了。 您将 OPA4188放大器部分应用为比较器、并将2.21V 基准电压施加到反相输入端。 当您将同相输入驱动至1.45V 电平时、您会正向偏置数据表中所示的一个内部反向并联输入保护二极管、如下所示。 电流从施加到 OPA4188反相输入的基准电压、流经输入保护二极管和外部串联10k 输入电阻器、流入1.45V 输入源。 路径确定了电流的大小。

    OPA4188是 TI 的首款高电压斩波运算放大器、自此、新推出的运算放大器未包含内部反并联保护二极管。 已开发出更新的保护技术、并将其改为使用。  

    如果您希望使用斩波器、则可以选择 OPA4187、因为它不会在输入端使用反并联保护二极管。 但是、请注意、它的工作电流低于 OPA4188。 因此、它的噪声级别或带宽与 OPA4188不同。 您可以在此处查看 OPA4187数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa187.pdf

    还有另一个系列的精密运算放大器不是斩波器、可提供极高的精度性能。 它们使用称为 e-trimTm的技术来实现极低的偏移和漂移。 它们也没有反并联输入保护二极管。 OPA4191、OPA4192、OPA4196和 OPA4197是产品系列中的变体。 您可以在此处查看 OPA4192数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2192.pdf

    此致、Thomas  

    精密放大器应用工程