主题中讨论的其他器件: XTR117、 XTR111、 OPA188、 OPA333、 INA317、 OPA227
我的传感器以60Hz 的频率提供高达1V 的交流信号。 我假设 XTR115不能直接使用交流信号(也因为我构建的电路不能正常工作)、通过在 LTSPICE 中仿真电路、我似乎无法使用 Vref 来偏移交流信号、使其仅处于正范围内。 我更愿意避免使用二极管来校正信号、但如何偏移输入交流信号以使其正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的传感器以60Hz 的频率提供高达1V 的交流信号。 我假设 XTR115不能直接使用交流信号(也因为我构建的电路不能正常工作)、通过在 LTSPICE 中仿真电路、我似乎无法使用 Vref 来偏移交流信号、使其仅处于正范围内。 我更愿意避免使用二极管来校正信号、但如何偏移输入交流信号以使其正常工作?
您好、Alexandre、
请参阅随附的 Tina 原理图、我根据您的交流输入信号问题对其进行了一些评论(进行了一些假设)。 输入运算放大器 A1的频率响应高达380kHz、可与60Hz 交流输入信号配合使用。
如果您还有其他问题、请向我们发送仿真或原理图、我们可以更具体地解决您的问题。
此致、
Raymond
e2e.ti.com/.../XTR115-60Hz-AC-_2B00_-1V-DC-input-10112019.TSC
您好、Alexandre、
其他信息:
XTR115是2线制变送器。 IRET 引脚无法连接到 GND -内部稳压器和输入电路必须悬空。
XTR117是3线制变送器:XTR117没有"GND"问题。
为您的参考添加了 ppt。
此致、
Raymond
4-20mA 传感器变送器中的附加链接。
XTR117是2线制变送器。 XTR111是3线制变送器。
https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/12/09/part-2-two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues
https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/01/13/two-wire-4-20ma-transmitters-background-and-common-issues-part-3
此外、还有4线完全隔离的发送器。
此致、
Raymond
修改了之前的 TINA 仿真、阐明了 XTR115 2线制变送器中 I_ret 或 pin3的浮点要求。 此致、Raymond
e2e.ti.com/.../XTR115-60Hz-AC-_2B00_-1V-DC-input-10142019.TSC
您好、Alexandre、
您能否为我提供有关您的传感器的更多信息? 我很乐意根据您的应用指定一个运算放大器。
我想知道传感器在 工作电压范围(单电源或双电源)、传感器类型、预期增益、工作温度范围、预期最小值等方面的设计要求。 和最大 电压和电流误差、所需的 CMRR、带宽、电流偏置信息、所需的 S/N 比、 温度漂移信息、响应时间等。 此外、最好了解您想要的封装尺寸。
此致、
Raymond