This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:交流输入信号

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR117, XTR111, OPA188, OPA333, INA317, OPA227
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846662/xtr115-ac-input-signal

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR117XTR111OPA188OPA333INA317OPA227

我的传感器以60Hz 的频率提供高达1V 的交流信号。 我假设 XTR115不能直接使用交流信号(也因为我构建的电路不能正常工作)、通过在 LTSPICE 中仿真电路、我似乎无法使用 Vref 来偏移交流信号、使其仅处于正范围内。 我更愿意避免使用二极管来校正信号、但如何偏移输入交流信号以使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    如果您有能力、可以向我发送 LTSpice 仿真吗? 我可以看看它。  

    传感器是否拾取环境60Hz 噪声并进入电路的前端?  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    您是否曾尝试过交流高通滤波或只是沿传感器输入端提供屏蔽?  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想移除交流分量、因为我想使用 XTR115读取的是60Hz 交流信号。 XTR115能否直接读取交流信号、或者只能将其转换为正范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    请参阅随附的 Tina 原理图、我根据您的交流输入信号问题对其进行了一些评论(进行了一些假设)。 输入运算放大器 A1的频率响应高达380kHz、可与60Hz 交流输入信号配合使用。   

    如果您还有其他问题、请向我们发送仿真或原理图、我们可以更具体地解决您的问题。   

    此致、  

    Raymond

    e2e.ti.com/.../XTR115-60Hz-AC-_2B00_-1V-DC-input-10112019.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    其他信息:

    XTR115是2线制变送器。 IRET 引脚无法连接到 GND -内部稳压器和输入电路必须悬空。   

    XTR117是3线制变送器:XTR117没有"GND"问题。  

    为您的参考添加了 ppt。  

    此致、

    Raymond

    e2e.ti.com/.../0435.4_2D00_20mA_5F00_Basics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4-20mA 传感器变送器中的附加链接。  

    XTR117是2线制变送器。 XTR111是3线制变送器。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/12/09/part-2-two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/01/13/two-wire-4-20ma-transmitters-background-and-common-issues-part-3

    此外、还有4线完全隔离的发送器。

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修改了之前的 TINA 仿真、阐明了 XTR115 2线制变送器中 I_ret 或 pin3的浮点要求。 此致、Raymond

    e2e.ti.com/.../XTR115-60Hz-AC-_2B00_-1V-DC-input-10142019.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 TINA 原理图、这非常有帮助!

    我是否可以询问哪种运算放大器适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    您能否为我提供有关您的传感器的更多信息? 我很乐意根据您的应用指定一个运算放大器。   

    我想知道传感器在 工作电压范围(单电源或双电源)、传感器类型、预期增益、工作温度范围、预期最小值等方面的设计要求。 和最大 电压和电流误差、所需的 CMRR、带宽、电流偏置信息、所需的 S/N 比、 温度漂移信息、响应时间等。 此外、最好了解您想要的封装尺寸。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该传感器不需要任何外部电源、也不具有任何增益。 电压输出是可定制的、但当前处于0至0.25V 范围内。 工作温度范围为-50C 至+105C。 我希望在8ms 或更短的响应时间内将电压误差保持在0.15%以下。 封装尺寸并不重要、因此有足够的空间。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    我根据您的应用要求进行了一些搜索。 这是我提出的、没有特定的顺序。  

    OPA188

    OPA221

    OPA333

    4. INA317 (-40C 至+125C)

    请告诉我这些是否能满足您的需求。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    抱歉、列表2是一个拼写错误。 应该是 OPA227。

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!