This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA381:OPA381

Guru**** 2591670 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA381, OPA2381, OPA380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867941/opa381-opa381

器件型号:OPA381
主题中讨论的其他器件: OPA2381OPA380

在您的 opa381数据表中、第7页显示了200 kHz 的方波响应。 显示的刻度为100ns/div。 这是不正确的。 请将3张图片更改为500 ns/div。 弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我认为这不是错误,而是有意的。 显示了一个频率为1MHz 方波、Cf=3pF 的半波的瞬态响应。 因此、100ns/div 缩放是正确的。 此外、还显示了 Cf=16pF 时的脉冲响应。 由于 OPA381的稳定时间对于1MHz 方波来说太长,因此使用200kHz 方波,在出于简单的原因更改了时间刻度后,该方波在原始曲线上重叠。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai。 请参阅 OPA80的 p、8。 380和381的瞬态曲线在相同速度下看起来相似:100ns/div。 380和381的压摆率相差6倍以上:80和12 v/us。 正是这种矛盾引起了我的怀疑。 (我`m 将 OPA2381用于大面积光电二极管、现在我正在寻找更快的 TI OA)。

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA380、当然...。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您发帖。 请接受延迟的回复、因为我们中的许多人都在度假。 我们将很快为您提供支持。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该网页的参数表下、OPA380的 Vos 为25mV、这是不正确的。 它是0.025mV。
    按照您的意愿使用此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。  OPA380 Vos 的参数搜索中有一个拼写错误、显示25mV 而不是25uV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐!Kai!

    当然、25mV 与0.025mV 之间存在拼写错误。 但我的评论是关于其他一些东西。
    我想回到原来的消息(2019年12月23日下午1:22)。
    两个类似 TIOA 的文档中存在矛盾:OPA380和 OPA381。
    比较第8页(OPA380数据表)和第7页(OPA381)的“大信号阶跃响应”(1V/div)。
    对于 OPA380电路反馈、RC= 10kohm * 2、5pF = 25ns 或 t (0、1)= 55ns。 这对应于速度100 ns/div。
    对于 OPA381电路、显示了两个反馈 RC1 = 50kOhm * 3pF = 150ns & RC2 = 50kOhm * 16pF = 800ns。 时间刻度相同(100ns/div)、瞬态完成时间为50ns 和200ns。 RC 150和800ns 的速度过快。 这是不正确的。 对于 OPA381数据表、如果将标度更改为1us/div、则一切都将恢复正常。 对于手头的小信号阶跃响应图、应进行类似的更改。

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾就 嘉嘉来69写我的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    正确的做法是、OPA381数据表大信号水平刻度应以1us/div 为单位、而不是100ns/div。  通过测量下图中的压摆率可以很容易地看出这一点、这将导致~120V/us 而不是12V/us -将刻度更改为1us 可得到正确的压摆率:SR=4V/300ns=~12V/us  

    小信号上升时间是有效带宽 fc 的函数-请参阅下面的:tr=0.35/fc

    如果计算 RF=50k 和 Cf=3pF 的预期上升时间、则得到 tr=0.35/(2*Pi *RC)=330ns、而对于50k 和16pF、上升时间为~2us -因此、正如您正确地指出的、下图中的刻度应为1us/div、而不是100ns。  我会将错误通知系统工程团队。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek Lis、感谢您的关注。 我的下一个布局将使用 OPA380绑定 N-JFET BF862完成。

    弗拉基米尔

     附注: 今年莫斯科根本没有雪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您的意见。 正如您所知、我们正在开发具有集成开关的全新精密 TIA -请参阅下文。  

    P.S. 我们可以从亚利桑那州送一些雪... )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、你好、亚利桑那州的雪和莫斯科一样罕见、没有雪(今晚确实是秋天)...

    非常有趣、我想和您的新 TIOA 一起工作。 如有可能、请发送样片。 具有开关和输出缓冲器的类似放大器 ADA4350最近发布的模拟器件。

    弗拉基米尔