This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV339:传播延迟时间

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV339, LMV393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/857965/lmv339-propagation-delay-time

器件型号:LMV339
主题中讨论的其他器件: LMV393

大家好、

我的客户正在使用 LMV339设计原理图。 客户希望知道传播延迟时间。

您能就以下问题提供建议吗?

  1. 图5和6显示了过驱电压为100mV 时的传播延迟。 如果过驱电压增加、时间将变化多少? 即使出现过驱动电压情况、斜率还是相同?
  2. 图5和6的测试条件仅为 TA = 25C。 当电源电压为3.3V 时、您能否提供 TA =-40C 和 TA = 100C 的数据? 客户需要尽快获取数据。 如果我们可以估算数据、请告诉我。

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    我发现了一些 LMV393在温度数据方面的差异。 它采用原始测试仪数据形式、需要一些时间来设置格式供客户使用。

    我们最初没有在100C 和3.3V 下进行表征、但必须在85C 至125C 以及2.7V 和5V 之间进行插值。

    我希望在圣克拉拉时间周三的 COB 之前向您提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的检查。

    我期待 着 COB Wed 在圣克拉拉时间为您提供测试结果和答案。

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    请参阅下面的曲线。

    我找不到3.3V 的任何数据。 它们的额定电压仅为2.7V 和5V。

    2.7V 可用作3.3V 的最坏情况。  

    我会推测3.3V 传播延迟将比2.7V 低大约20%。 2.7V 和3V 之间的变化将大于3V 和5V 之间的变化(非线性-在较低电压下变化更大)。

    我将在内部向您发送分辨率更好的图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我喜欢这个论坛的原因。 您不仅可以获得个人帮助、还可以找到数据表中从未发布过的其他规格。

    谢谢、Paul。

    Kai