This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2426:最佳 CNR 类型

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855741/tle2426-optimal-cnr-type

器件型号:TLE2426

降噪电容器是否应使用最佳类型的电容器?

即陶瓷、薄膜或电解电容器? 我最想说的是陶瓷、但这只是一个猜测。

数据表中有关该区域的信息非常细。

谢谢、

标记分庭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    当   在降噪引脚上添加电容器时、TLE2426电源分离器输出的噪声更小。 内部连接到引脚的分压电阻器的值很高、因此电容器不需要很大(uF)、除非在低频(~几十赫兹)下存在噪声问题。 因此、电容值为100nF 甚至更低将 降低宽带噪声。 典型值为 100nF。

    100nF 范围内的电容器通常是陶瓷电容器。  电解电容器往往具有较高的 ESR、薄膜电容器对于简单的滤波功能来说可能是过度的。 C0G 是过热性能方面的最佳陶瓷电介质。 X7U 是一种非常常见的陶瓷电容器电介质、但与 C0G 相比、其温度稳定性要低得多。 您可能会发现具有 X7U 电介质的电容器完全令人满意。

    关于将电容器连接到 TLE2426降噪引脚的另一点。    如下面的 TINA 原理图所示、通过连接两个电容器可以实现更快的启动。 如果快速启动不是问题、则可以消除第二个电容器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    感谢您对我的问题做出及时答复。

    由于我有兴趣将噪声降至20Hz、因此我将从100N 开始、但会为更大的值留出空间。

    我还将为您建议的第二个电容器留出空间、以防启动成为较大电容器值的问题。

    标记分庭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在这种背景下阅读总是很好:

    Kai