This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:为什么放大器的输入侧没有输入电压

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868888/opa858-why-is-there-voltage-at-the-input-side-of-the-amplifier-without-input

器件型号:OPA858

工程师好!

  如图所示、我想使用 opa858放大电流信号、但当未连接光电二极管(没有输入信号时)时、我想测量失衡电压、但反相输入(test1)电压始终约为0.64v、 输出电压(test2)约为0.81v。 原因是什么?  我期待你的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于噪声增益整形需要其源极电容、因此在断开二极管的情况下您不太可能保持稳定-您应该运行一些 LG 相位裕度 silms (在这里也需要负载)。 对于这么快的器件、1nF 的反馈看起来是极端的、可能没有在这里使用正确的器件-您最终需要提供源电容进行全面分析。  

    下面讨论了如何在 TINA 中进行 LG 仿真、最后给出了互阻抗示例 -此外、切勿使用 DVM 或示波器探头直接在反相求和结上进行探头-通过至少100欧姆的隔离 R 进行探头  

    我想 Planet Analog 打破了链接来扩展这些数字、这里是最初的 pdf、  

    e2e.ti.com/.../5102.The-SSU-part-5-Stability-issues-for-high-speed-op-amps_5F00_introductory-issues-article-text-Feb.-2_5F00_2019.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师好!

     根据您所说的内容、我将二极管连接到运算放大器的反相输入端、采用500欧姆负载电阻、使用+- 2.5V 电源时、二极管的结电容为1.5pF、根据跨阻放大器应用指南、使用以下公式、 计算47 ff 的反馈电容、电容太小、因此1 NF 不能在二极管中工作、输出电 压始终为-2.2V、反相输入电压始终为-0.72V、这是什么原因、感谢您的阅读!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、有许多层会给您带来困难。  

    1.从计算得出的.047pF 到1nF 的反馈是与合理性相当大的一步。  

    仔细查看您的原始原理图会发现更多的错误-正电源接地的单个负5V 电源和接地的 V+输入会使输入超出范围-器件不会正确地直流偏置、 因此、您的交流电愿望将被挫败。  

    3.也许最好清楚地阐明您的设计目标并重新开始此设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师好!

    由于47fF 的电容太小、不能购买、我尝试不添加电容、但结果与添加电容相同。

    2.我也考虑了电源问题、所以我更换了电路、使得运算放大器的电源为+2.5V 和-2.5V。 遗憾的是、反相的输入端为-0.72v、输出端为-2.2v

    3.我的电流设计是根据数据表中的电路图绘制的,但反馈电容的值不是文档所要求的。 因此、它只是反馈电容的问题

    我的设计目的是将二极管的电流输出放大为电压信号。 我的二极管的结电容为1.5pF、电流约为 uA 电平

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正确的方向上、这里是一个电路-对于 SMT R 而言、0.2pF 是典型的寄生电容。此外、在这里、显示输入余量和极低的寄生输入 C 的首页、在这里大约为13MHz -您永远不需要速度、 但这正是相对较高的0.2pF 反馈所显示的情况。  

    然后、直流仿真显示 I/O 引脚基本上处于接地状态-您正在进行测量、可能会出现一些误差-请确保您进行的任何直流测量都是通过1k Ω R tacked 连接到探头或器件引脚以隔离 C  

    然后是 TINA 文件、您可以在接下来的设计工作中使用它、祝您好运-  

    e2e.ti.com/.../OPA858-60k-Zt.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 OPA858时最常出错的是在输入端使用布线来连接光电二极管。 这将始终增加非常不需要的复杂阻抗、例如连接电感和杂散电容。 这会严重削弱相位裕度并导致振荡。 因此、请勿使用任何电缆或接线、而是使用尽可能短的连接方式连接光电二极管。 即使每毫米都很重要!

    使用 OPA858时的下一个错误是省略了实心接地层。 OPA858是一款解补偿的5.5GHz 运算放大器、非常要求随后使用 HF 设计和汇编实践!

    60k 的反馈电阻在您的应用中过高。 借助于这个高反馈电阻、很难找到反馈电容与检测器电容的适当匹配、即使是最小的杂散电容也会损坏性能。 因此、我建议将反馈电阻降低至10k。 借助于这个相当小的反馈电阻、此电路可变得更加稳定、并且对杂散电容变化的敏感性要小得多:

    e2e.ti.com/.../opa858.TSC

    Kai