This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4042:THS4042能否驱动0.1uF 输出电容、如图68所示。 同相、单位增益电路原理图、第17页?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4042, OPA211, OPA1611, THS4031, THS3121, THS3111, THS4032, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860340/ths4042-can-ths4042-drive-0-1uf-output-capacitance-with-figure-68-noninverting-unity-gain-schematic-on-page-17

器件型号:THS4042
主题中讨论的其他器件: OPA211OPA1611THS4031THS3121THS3111THS4032OPA564

 大家好、

 我的一位客户正在使用 THS4042来驱动0.1uF 输出电容器和增益为1的2k Ω 输出电阻器。

 他们有几个问题、如下所示。

 问题1. 如果使用增益1驱动0.1uF 输出电容器、可以使用图68。 是否使用器件数据表第17页上的同相单位增益原理图?

 问题2. 当可以使用图68原理图时、THS4042输出和0.1uF 电容器之间不需要.is 20欧姆电阻 器、如图65所示。 驱动容性负载以实现额外稳定性在第16页?

 问题3.   您是否有任何其他运算放大器可以驱动增益为1的0.1uF 输出电容器和2Kohm 输出电阻器?

        客户操作条件:VCC=+/-15V、增益=1、Vin (pp)=100mV、CL=0.1uF、RL=2k Ω。   

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    1) 1)是的、您可以使用图68中所示的单位增益配置。

    2) 2)尝试驱动大容性负载时、您需要添加一个隔离电阻器(图65中为20欧姆)、以保持适当的相位裕度。 该电阻不一定需要为20欧姆、但应进行调整以保持放大器稳定。 添加隔离电阻器的问题是、这将创建一个 RC 低通滤波器、从而降低电路的带宽。 我建议进行仿真、以确定最适合您的价值。

    3) 3)您是否还在寻找其他条件? 您的工作频率是多少? 通常、具有较高输出电流能力的放大器在驱动容性负载时会更好。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Hasan、

     非常感谢您的回复。

     关于3)、客户需要一个可用于更高频率的电流放大器。 它们希望输入500kHz 信号。

    请参阅器件数据表第6页的图6。 放大器增益在500kHz 时会变得高于1。

        您是否有任何器件可以在0.1uF 驱动和500kHz 信号输入下保持增益1?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Hasan、

     客户希望以10Vp-p 输入500kHz 正弦曲线

     您能告诉我是否有任何器件可用于客户?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    在精密放大器产品系列(带宽<~50MHz 的放大器)上、具有3.18 Ω 隔离电阻器的 OPA211提供~508kHz 的 f (-3dB)转角频率和~45.9度的相位裕度(放大器稳定)。  

    不过、我应该提到 OPA211的总谐波失真仅指定为20kHz 频率。 OPA1611是一款音频放大器器件、也可以正常工作、但是 OPA1611的失真额定值仅高达100kHz。

    由于您的应用需要500kHz 的输入信号、因此可能还有其他高速放大器选项在500kHz 频率范围内工作良好、可提供低失真。  例如、THS4031/2是一款具有100MHz 带宽放大器的高速放大器、可指定适合此应用的较高频率下的 THD 性能(使用适当的稳定性补偿)。  我将咨询高速放大器应用团队、了解其他可能满足500kHz 输入频率要求的高速放大器建议。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    您是否考虑使用电流反馈放大器? 这些放大器通常提供更高的输出电流和压摆率、因此特别适合驱动大型电容负载。 您应该了解的一些建议是 THS3121和 THS3111。  

    遗憾的是、对于电压反馈的其他高速放大器(例如 THS4032和 THS4042)、您需要使用的用于稳定电路的隔离电阻器太大、会使您的带宽低于500kHz。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    您的10Vpp、500kHz 要求实际上是适度的压摆率要求(现在假设正弦波?)。  

    但是、如果您真正驱动0.1uF 的负载(在我们考虑稳定性问题之前)、5Vp*2pi*500kHz = 15.7V/usec 压摆率将要求提供该峰值电流  

    IPEAK = 0.1uF*15.7V/usec = 1.57A!

    需要将您的选择限制在能够执行此操作的器件上、并消耗功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Hassan、Michael、

     非常感谢您的播放。

     我知道 、由于您的原因、一个放大器 IC 很难满足客户的要求。

     我将寻找任何电路来满足一个 IC 和一些外设部件的要求。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    一种可能是 OPA564、它能够连续驱动+/-1.5A、并且能够在 500kHz 时支持5Vp 信号来驱动容性负载。   我将在明天对此进行详细介绍。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Luis、

     非常感谢您提供的信息。

     我期待收到您的回复。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、OPA564看起来非常有希望、从参考设计开始、所附的看起来很有希望、  

    这是使用嵌入式积分器方法来驱动电容负载(在环路反馈内部使用110pF 时、输出为1.1欧姆、  

    使用+/-10V 电源将其设置为+2V 的增益、交流仿真看起来很有希望、我的目标是1MHz、F-3dB、有点峰值、我已将电流限制 R 调整为目标1.7A

    然后、500kHz +/-5V 输出看起来达到了一点峰值(+/-5.2V)、可以对其进行调节、  

    这是 TINA V9文件、祝您好运、  

    e2e.ti.com/.../OPA564-Cload-driver.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-San、

    所连接的是同一个 OPA564电路、其电流限制电阻器设置为最大允许电流、7.5kOhm 或2A 电流限制(该器件通常可连续提供1.5A 拉电流/灌电流)。  经过略微调整的电路、可减少细微峰值并在500kHz 时提供5Vp。  该电路应该能为您正常工作。

    如果您有疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../OPA564-Cload-driver_5F00_ver2.TSC

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    OPA564支持最大+/-12V 电源。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Luis、Michael、

     非常感谢您的大力支持。

     这些信息对客户和您都非常有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。