Other Parts Discussed in Thread: THS4042, OPA211, OPA1611, THS4031, THS3121, THS3111, THS4032, OPA564
主题中讨论的其他器件: OPA211、 OPA1611、 THS4031、 THS3121、 THS3111、 THS4032、 OPA564
大家好、
我的一位客户正在使用 THS4042来驱动0.1uF 输出电容器和增益为1的2k Ω 输出电阻器。
他们有几个问题、如下所示。
问题1. 如果使用增益1驱动0.1uF 输出电容器、可以使用图68。 是否使用器件数据表第17页上的同相单位增益原理图?
问题2. 当可以使用图68原理图时、THS4042输出和0.1uF 电容器之间不需要.is 20欧姆电阻 器、如图65所示。 驱动容性负载以实现额外稳定性在第16页?
问题3. 您是否有任何其他运算放大器可以驱动增益为1的0.1uF 输出电容器和2Kohm 输出电阻器?
客户操作条件:VCC=+/-15V、增益=1、Vin (pp)=100mV、CL=0.1uF、RL=2k Ω。
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。