This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2835:串扰与频率间的关系

Guru**** 2950350 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2835, OPA2837, OPA2836, OPA838, OPA2834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/859836/opa2835-crosstalk-vs-frequency

器件型号:OPA2835
主题中讨论的其他器件: OPA2837、 OPA2836、 OPA838、 OPA2834

您好!

我希望您确认 TI 如何测量 OPA2835的"串扰与频率"图。

您可以向我们发送测量环境(包括电路图)吗?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午、  

    很难具体说明这个特定的波形图、对于一个旧器件、全新的 OPA2837显示了一个令人难以置信的波形图-本质上、这些是驱动一个通道的网络分析仪测量、但测量另一个通道上的波形、变量包括-  

    两个通道的增益设置、  

    2.装载

    3.布局(可能在此处使用 EVM)

    4.电源去耦,  

    有关 OPA2837图的详细信息、请访问-此处、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffes-San、

    很抱歉, 有一些我无法理解的问题。

    >很难具体说明这一特定图解的细节,而对于一个旧的器件,新型 OPA2837显示的是一个令人难以置信的图解  

    您是否意味着测量环境与 OPA2835和 OPA2837不同、并且很难解释 OPA2835的环境?

    >本质上,这些是驱动一个通道的网络分析器测量,但测量另一个通道的测量结果,这些变量包括:  

    >1. 两个通道的增益设置、  

    >2. 负载

    >3. 布局(可能在此处使用 EVM)

    >4. 电源去耦、

    我无法理解"变量"的含义。 我还无法理解输入信号以及您如何配置增益设置(根据图注、增益设置似乎是单位增益...) 等等。

    我不需要提供确切的电路、例如包含恒定值。 但是,您能不能更详细地介绍一下上述内容吗?

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说的是、最近的 OPA2837工作可能仍有人在产品组中回答这些具体问题、OPA2835可能与之类似、 但是、很久以前就没有人做过这样的工作、现在就不会问、  

    此类问题只能由产品组明确回答、请通过此链接继续讨论、  

    hsamps_apps@list.ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测量 OPA2835的串扰与 Micheal 提到的完全一样。 其中测量是通过网络分析仪完成的、其中一个通道被驱动、另一个通道被测量。 在这种情况下、使用两个分析仪针对不同的频率范围捕获数据。

    对于20Hz 至115kHz 的数据、使用了以下参数:1Vrms 输入、G = 1、Vs = 5V、RL = 100k

    对于130k 至50MHz 的数据  、使用了以下参数: 2Vpp 输入、G=1、Vs=5V、RL=60

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan - San 和 Steffes-San、

    感谢你的答复。

    我了解到 OPA2835是一款老旧的器件。

    我还检查了 OPAx83x 系列(OPA2837、OPA838、OPA2836)、但是 OPA2835是 IQ 最低的产品。 因此我选择了。

    * 是驱动通道的"1Vrms 输入、G = 1、Vs = 5V、RL = 100k"和"2Vpp 输入、G=1、Vs=5V、RL=60"的测试条件吗?

     测量的通道是否未连接任何负载和输入(只需将网络分析器连接到输出)?

    *是否高于 OPA2835而非 OPA2837的测试条件?

    *  "在本例中、使用两台分析仪针对不同的频率范围捕获数据。"

    您是否使用了两个网络分析器? 以上是否并不表示您在一台网络分析器中使用了两个频率范围 ?

    很抱歉询问几个问题、但请 查看上述问题。

    或者、如果我使用 Steffes-San 所附的邮件列表来继续本主题、请告诉我。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida、

    1) 1)是提供的信息适用于驱动的通道。 所测量的通道可以设置为单位增益并设置为中间电源、以便在输入和输出的线性范围内。  

    2) 2)我提供的信息是针对 OPA2835的。

    3)否、测试中使用了两种不同的网络分析器。  

    没问题、希望这能澄清。 可以在该主题上继续讨论。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan - San、

    感谢你的答复。

    我了解 到以下配置用于从您的回复中确认串扰与频率间的关系。

    我的理解是否正确?

    提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 没错。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuichi、  

    一些快速说明、  

    OPA2835串扰在不同频率下变化的负载非常奇怪

    您可能需要在此处查看全新的 OPA2834、TINA 模型、  

    e2e.ti.com/.../OPA2834.tsc