Other Parts Discussed in Thread: TS5A2066, PGA113
主题中讨论的其他器件:TS5A2066、 PGA113
您好!
我计划在带宽约为30kHz 的正交开关检测器中使用此器件。 我需要能够选择0dB 和40dB 增益、以保持探测器的动态范围较宽。 我想使用模拟开关(例如 TS5A2066)从开路切换到499欧姆(G = 100)。 不过、我注意到数据表警告您注意增益设置端子上的杂散电容(最大值为几 pF)、因此我想了解这是否可行、或者如何补偿放大器以确保此配置下的稳定性。
请注意、增益精度并不重要、因为在这个级之后的数字域中有单独的 AGC。 非常重要的是5kHz - 25kHz 范围内的噪声频谱密度、这就是我不能使用任何可编程增益仪表放大器的原因。 该电路还需要使用3V 电源。
感谢任何帮助。
此致、
David。