This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:如何实现可切换增益?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A2066, PGA113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860964/ina826-how-to-achieve-switchable-gain

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件:TS5A2066PGA113

您好!

我计划在带宽约为30kHz 的正交开关检测器中使用此器件。 我需要能够选择0dB 和40dB 增益、以保持探测器的动态范围较宽。 我想使用模拟开关(例如 TS5A2066)从开路切换到499欧姆(G = 100)。 不过、我注意到数据表警告您注意增益设置端子上的杂散电容(最大值为几 pF)、因此我想了解这是否可行、或者如何补偿放大器以确保此配置下的稳定性。

请注意、增益精度并不重要、因为在这个级之后的数字域中有单独的 AGC。 非常重要的是5kHz - 25kHz 范围内的噪声频谱密度、这就是我不能使用任何可编程增益仪表放大器的原因。 该电路还需要使用3V 电源。

感谢任何帮助。

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    在 INA 上使用开关进行增益设置时、需要注意以下几点:

    1) 1)开关电容将是这里最大的问题、因为该电容会直接出现在内部运算放大器的反相节点上、这会使放大器不稳定。 从稳定性的角度来看、单位增益始终是最坏的情况、您需要将寄生电容保持在极低的水平(我想说10pF 或更低)。 您的电路中的增益越大、您可以得到的电容就越大。

    2) 2)切换通道时、可能会有一些与开关电容和电荷注入相关的稳定时间。 在对信号执行任何操作之前、您需要确保为 INA 分配足够的时间来实现稳定。  

    3) 3)尽管增益精度对您的应用并不重要、但必须注意 的是、开关的 Ron 可能会因导通电阻波动和通道间失配而导致增益误差和非线性。

    我知道低频噪声对您的应用非常重要。 您是否了解过 PGA113? 它是一款低电压、零漂移 PGA、因此您将实现高精度、包括低1/f 噪声: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga113.pdf

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tamara。 这对我来说是清楚的。 我选择的开关在开路条件下具有大约6pF 的电容(相当于单位增益)、因此希望能够工作。 感谢有关 PGA113的建议、但我需要一个仪表放大器来实现极高的阻抗和差分测量。 我认为使用 PGA113会显著增加复杂性。 现在具有低噪声和可编程增益的仪表放大器将是完美的-适合产品开发人员:-)