This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:当 VDD1超过2.5V 时、6µs μ A 的满量程输出

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858118/amc1311-full-scale-output-for-6-s-when-vdd1-crosses-2-5v

器件型号:AMC1311

您好!

当高侧电源 VDD1在打开或关闭时超过2.5V 时、AMC1311出现问题。

此时、差分输出达到满量程约6µs μ s。 之后、差分输出变为数据表第8.3.3章中所述的失效防护电压

问题是、短满量程脉冲会触发过压检测、而输入信号显示无过压。

原理图:

脉冲20µs 开关 VDD1打开(μ C/DIV):

脉冲50µs 开关 VDD1打开(μ C/DIV):

脉冲20µs 开关 VDD1关闭(μ C/DIV):

有什么想法如何避免这种行为?

提前感谢。

此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这是 AMC1311启动行为的一部分。  很遗憾、您无法完全绕过它、但如果您能够以更快的速度斜升电源、则可以减小脉冲的宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速响应。

    如果这是器件的正常行为、则应将其记录在数据表中或至少在应用手册中。 因此、我们无需额外的设计环路即可对其进行滤波。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的反馈、我将看到我们可以做什么。