Other Parts Discussed in Thread: AMC1311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 您好!
当高侧电源 VDD1在打开或关闭时超过2.5V 时、AMC1311出现问题。
此时、差分输出达到满量程约6µs μ s。 之后、差分输出变为数据表第8.3.3章中所述的失效防护电压
问题是、短满量程脉冲会触发过压检测、而输入信号显示无过压。
原理图:
脉冲20µs 开关 VDD1打开(μ C/DIV):
脉冲50µs 开关 VDD1打开(μ C/DIV):
脉冲20µs 开关 VDD1关闭(μ C/DIV):
有什么想法如何避免这种行为?
提前感谢。
此致、Peter