This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082, LMV358, TLV272, LM358, LMP7702, TLV9102, OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867596/tl082-tl082

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件: LMV358TLV272LM358LMP7702TLV9102OPA2990

大家好、我有一个现有设计、使用 TL082作为电压跟随器、并使用10m Ω 和1m Ω 范围内的高输入阻抗分压器。 运算放大器随附+5Vdc/-5Vdc、当然是去耦合的。 电压被发送到 ADC (pic 处理器)

用于读取复杂系统中的电池电压。

它在许多年中都非常出色、但现在需要升级以提高性能。

唯一的问题是 TL082无法实现轨到轨输出。

我用我手中的其他运算放大器进行了多次测试、结果不是很好。 出现 RR 的"更好"运算放大器的主要问题是1mV 至20mV 范围内的输入/输出差异、这是不可接受的。 TL082为我提供了预期的精度、但没有轨到轨。

那么、我的问题是、什么运算放大器会立即升级/替换 TL082以实现轨到轨输出?

TLV272如何? 我测试了 LMV358、这似乎是一个不错的备选器件、但根本不是。

感谢你的任何帮助。

此致、Pat Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    TLV272应该运行良好。 它可以由+/-5V 电源供电、具有轨到轨输出。 输入电流也足够低、可供您选择分压电阻器。

    LMV358具有5V 最大电源、+/-5V 有效为10V。 输入电流也要大得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试 TLV 并告知您。

    为了获得与 TL082相同的性能、我应该寻找哪些关键参数?

    低输入偏移/电流?

    偏移电压?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的测试资格期间、我曾试过几次 LMV358、我不知道为什么。 与 TL082相同的电路板、相同的参数。 +/- 5V 电源轨。

    无论如何、我都把它扔掉了、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    请您解释一下以下句子的意思吗:

    "具有 RR 的"更好"运算放大器的主要问题是1mV 至20mV 范围内的输入/输出差异、这是不可接受的。"

    您是指"失调电压"吗?

    嗯、对于 TL082的替代产品、您应该注意低"输入失调电压"和低"输入偏置电流"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kai、我的问题是电压跟随器的电压输入与输出之间存在很大的差异。 我对泄漏的理解会使电压降低、但实际上、根据测试结果、输出高于10-60mV 范围内的输入。 感觉跟随器会放大某个东西、或者分压器中有一个电压反向流动(至少使用 LMV358)。 TL082的性能最佳、但无 RR。

    e2e.ti.com/.../test_2D00_adc.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    LMV358是5V 部件、电源 ESD 钳位(LMV358内部)在施加10V 电压时消耗大量电流。 运算放大器将+/-5V 视为10V。

    R1是10M 欧姆(其中 M 是百万,而 m = mii,1/1000)吗?

    读取更高输出的运算放大器的器件型号是多少? 如果它是 LMV358、LM358或任何其他具有双极 PNP 输入级的运算放大 器、则输出将为 VIN + Vio + IIB * R1、其中 Vio 是输入失调误差、IIB 是许多纳安的输入偏置电流(使用公式中的绝对值)。

    泄漏可能是另一个因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1为10兆欧、是的。 未显示分压器、因此在本例中电压跟随器为1:1。

    实际故障器件为 LMV358aidr。 我认为我读错了 p/n。

    之前的另一个器件是来自 ST 的 LMV358 IDT。 很抱歉、我现在意识到它不是 TI 器件。 我的错

    将很快测试 TLV 并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    LMV358只能承受+5V 电源电压(或+/-2.5V)。 +10V 电源电压(或+/-5V)过高、会损坏 LMV358。

    您能否显示实际分压器的原理图? C1和 C2的值是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Patrick、嗯-  

    TL082是双通道、假设您要继续  

    2.您的 ADC 可能是0V 或5V 电源,因此如果您的输入不强制低于接地电压,并且支持真正的摆幅接地操作,则+/-5运算放大器电源正常

    3.RR 输入级通常具有一个穿越频率、该交叉频率在偏移漂移低于正电源电压时传递控制  

    总之、看看 LMP7702 - RRIO、这是一种非常低的失调电压、其偏移仅比正电源低大约2V 的50uV、并且可以支持+/-5V。  

    200fA 输入偏置电流即使与10Mohm 源 R 相关也不会产生问题-请勿添加匹配的反馈 R、因为偏移电流问题在此类器件中无效。  

    http://www.ti.com/lit/ds/snosai9h/snosai9h.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用第二个运算放大器作为 ADC 另一个通道的1:1反相放大器、从输入分压器读取正电压或负电压。 每个软件环路我都会检查两个通道、如果其中一个通道显示电压、然后我保持在该通道上、我将另一个通道静音。 它在当前制造并大量使用的实际电路中运行良好、因此无需担心。  我现在只需要让轨到轨运行。

    在实际电路中、有4051的分频器复位器、因此我可以更改分频比、2:1、20:1、100:1、  但现在重点放在上面原理图中所示的"无分频器"上、因此在这种情况下、跟随器充当1:1、因此仅为0-5V 正输入。 与 TL082完美搭配,但无法到达全扇贝。 其他运算放大器在10-20mV 的电压范围内插入了一个偏移。 假设我在电路输入端施加1V 电压、除了 TL082之外、我在输出端得到的电压几乎等于1.02V。

    输入电容 C1为1nf、C2为0、1uf

    我犯了 LMV358错误、一开始就错了。

    LMP7702似乎是一个不错的选择、但价格相当昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有数量、请询问报价并告诉我您想要支付什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    批量无法解决问题、可能会在设计中增加2-3美元、我们需要购买超过10万件才能实现这一目标、在这种情况下、这是不会发生的。

    500-1000件不会大幅降低价格、足以证明从0、50$件转换为5 $件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这看起来确实很高-我没有看过、你会认为在更广阔的世界中可能会有更低的成本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    降低 R1进行测试。 误差越小、R1的减小程度就越大?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以将插入误差减小一小部分、但使用358时不会太大。

    我必须坚持使用10megohm 电阻器、因为它会影响所有分压器网络、我需要为这种设备坚持使用10meg 输入电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您在 R1上测量的压降是多少?

    当您将 C1增加到100nF 时会发生什么情况?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法对 R1两端的压降进行静态测量。该值太高,我的万用表会影响读数(10兆输入,Fluke 88I-3) 实际上、当我尝试这样做时、我使用探针注入噪声、我看到跟随器的输出会受到很大影响。

    增大 C1无效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我使用 TL082测量0mv、使用 LMV358测量大约10mV (ST 部件)

    我有一个输入阻抗更高的 Fluke 8810A、我将尝试使用这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    LMV358 (ST 部件)在室温下的输入偏置电流为10nA。 该电流将导致10nA x 10M = 0.1V 的电阻压降。 这会增加输入电压、并在输出端显示为额外的失调电压。 因此、输入电压和输出电压不再相同。

    另一方面、TL082的输入偏置电流仅为30pA。 该电流将导致电压降仅为30pA x 10M = 0.0003V。 因此、使用 TL082时、输入电压和输出电压几乎相同。

    顺便说一下、我希望您在使用 LMV358时降低电源电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、LMV358 (ST 部件):

    然后、TL082:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我现在完全放弃了358

    我订购了其他具有低输入电流的运算放大器、很快就会在这些放大器上工作

    感谢您的讲解

    此致、

    患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pat、

    您正在走正确的道路。 任何偏置电流小于1nA 的运算放大器将仅引入等于 IIB * R 的误差。例如、1nA * 10Mohm = 1mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我将详细介绍 TLV9102和 OPA2990。

    Kai