https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867596/tl082-tl082
器件型号:TL082主题中讨论的其他器件: LMV358、 TLV272、 LM358、 LMP7702、 TLV9102、 OPA2990
大家好、我有一个现有设计、使用 TL082作为电压跟随器、并使用10m Ω 和1m Ω 范围内的高输入阻抗分压器。 运算放大器随附+5Vdc/-5Vdc、当然是去耦合的。 电压被发送到 ADC (pic 处理器)
用于读取复杂系统中的电池电压。
它在许多年中都非常出色、但现在需要升级以提高性能。
唯一的问题是 TL082无法实现轨到轨输出。
我用我手中的其他运算放大器进行了多次测试、结果不是很好。 出现 RR 的"更好"运算放大器的主要问题是1mV 至20mV 范围内的输入/输出差异、这是不可接受的。 TL082为我提供了预期的精度、但没有轨到轨。
那么、我的问题是、什么运算放大器会立即升级/替换 TL082以实现轨到轨输出?
TLV272如何? 我测试了 LMV358、这似乎是一个不错的备选器件、但根本不是。
感谢你的任何帮助。
此致、Pat Allen