我采用了 INA333来放大应变仪的信号。 我将测试 J2螺钉端子的螺钉2连接到0.515V 电源、而螺钉3连接到 GND、其余部分如图所示。
INA333为我提供了3.48V 的输出、执行数学运算(1+(100kohm/0.39kohm))×0.515V = 132.6V、因此我应该看到 V+为5V。 我检查了电源电压和基准电压、两者都应该在这里、并且上下调整螺钉2上的信号电压也可以驱动 INA333输出上升和下降、只是增益明显小于预期值。
我的错在哪里?
数据表供参考: www.ti.com/.../ina333.pdf