This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:无法正常工作)

Guru**** 2895540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/866951/lm331-it-does-not-work-properly

器件型号:LM331

祝你度过美好的一天! 有必要在学院中组装一个培训模型:频率-电压、电压-频率。 从我选择的最实惠的芯片 LM331中、从数据表中选择最简单的方案、组装印刷电路板、检查元件的接线10次、在我看来一切都是正确的。 直到在芯片生产上测试了 HGSEMI、但认为需要从 TI 或 National 购买的原始产品。
FVC。
VCC = 15-17V。
fin = 100Hz 至11kHz。
所有项目均按数据表中的方式进行设置。
输入矩形脉冲50%、3Vpp (LM 输入处小于3V 无反应)
最初、一切正常、删除了良好特性(1kHz ~ 874mV、10kHz ~ 8.75V 等)。
突然、在某个点、芯片停止工作、输出为11.3V、输入端没有反应。 我们甚至不知道发生了什么。 此链上没有"锯"。 5芯片的输出相对于接地为400欧姆。 我假设输入已损坏? 为什么会发生这种情况? LM 输入端的最大信号振幅是多少? 是否需要将输入脉冲移向负电压? 输入端可能需要一些保护? 我真的需要帮助。) 在面板中插入了另一个这样的新芯片,再次达到10kHz,没有注意到,输出再次保持11V....恒定 同样的…
VFC。
VCC = 15-17V
输入电压= 0-10V
所有项目均按数据表中的方式进行设置。
根据数据表、输出将根据提供的电压将频率从0更改为10kHz、实际上、它似乎可以工作、 但并不像我所想的那样、在发动机的平均位置(约5V)可以达到700Hz 的最大频率、随着输入电压的进一步增加、频率开始按相同顺序降低、 虽然它应该增长、但结果证明了这一特性:

我无法理解为什么会发生这种情况。 它与什么连接? 所有元件都检查过几次、但仍然无法正常工作、这是否是由 HGSEMI 制造的? 很遗憾、振荡器和示波器的照片无法应用、因为我忘记拍照了。 感谢大家的帮助。

e2e.ti.com/.../Photos.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    TI 无法深入了解您评估过的 HGSEMI LM331器件的质量或可靠性。 您提到"突然、在某个时刻、芯片停止工作、输出为11.3V、输入端没有反应。 我们甚至不知道发生了什么。 此链上没有"锯"。 5芯片的输出相对于接地为400欧姆。 我假设输入已损坏? 为什么会发生这种情况?" 听起来设备现在有缺陷、或者在处理或测试过程中损坏。

    我建议您获得 TI LM331器件、并在您的 V 至 F 和 F 至 V 电路中对其进行测试。 在处理 LM331或任何其他半导体器件时、请务必严格遵守良好的 ESD 处理规范。

    您可以咨询 您所在地区的 TI 授权半导体经销商、看看他们是否可以 为您获取几个样片、或者从他们那里购买一些样片。 此外、TI store 还可以为您的项目销售小至一个器件的订单。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 如果有机会从 TI 购买的原始产品、那么我当然会购买、但预算仅针对 HGSEMI 的类比提供)、如果订购样片、那么就会有必要的公司邮件、我和学生一样拥有此邮件、很遗憾没有 我将尝试在当地商店购买 National Semiconductor 的芯片、检查并取消订阅结果)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    当您在电路中使用 TI LM331后、请务必告知我们性能是否正确、或者您 收到的结果是否与 HGSEMI LM331相同。 在 首次为新器件供电之前、请务必检查您的电路以及您在外部连接的任何器件、以确保未在错误条件下设置 LM331。

    请注意、在圣诞节和新年假日期间、TI 美国的大部分运营机构都将至少配备员工、因此 e2e 的回复可能会延迟很长时间。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程