Other Parts Discussed in Thread: LM331
祝你度过美好的一天! 有必要在学院中组装一个培训模型:频率-电压、电压-频率。 从我选择的最实惠的芯片 LM331中、从数据表中选择最简单的方案、组装印刷电路板、检查元件的接线10次、在我看来一切都是正确的。 直到在芯片生产上测试了 HGSEMI、但认为需要从 TI 或 National 购买的原始产品。
FVC。
VCC = 15-17V。
fin = 100Hz 至11kHz。
所有项目均按数据表中的方式进行设置。
输入矩形脉冲50%、3Vpp (LM 输入处小于3V 无反应)
最初、一切正常、删除了良好特性(1kHz ~ 874mV、10kHz ~ 8.75V 等)。
突然、在某个点、芯片停止工作、输出为11.3V、输入端没有反应。 我们甚至不知道发生了什么。 此链上没有"锯"。 5芯片的输出相对于接地为400欧姆。 我假设输入已损坏? 为什么会发生这种情况? LM 输入端的最大信号振幅是多少? 是否需要将输入脉冲移向负电压? 输入端可能需要一些保护? 我真的需要帮助。) 在面板中插入了另一个这样的新芯片,再次达到10kHz,没有注意到,输出再次保持11V....恒定 同样的…
VFC。
VCC = 15-17V
输入电压= 0-10V
所有项目均按数据表中的方式进行设置。
根据数据表、输出将根据提供的电压将频率从0更改为10kHz、实际上、它似乎可以工作、 但并不像我所想的那样、在发动机的平均位置(约5V)可以达到700Hz 的最大频率、随着输入电压的进一步增加、频率开始按相同顺序降低、 虽然它应该增长、但结果证明了这一特性:
我无法理解为什么会发生这种情况。 它与什么连接? 所有元件都检查过几次、但仍然无法正常工作、这是否是由 HGSEMI 制造的? 很遗憾、振荡器和示波器的照片无法应用、因为我忘记拍照了。 感谢大家的帮助。