This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4172-Q1:输入偏置电流最坏情况分析

Guru**** 2924270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860177/opa4172-q1-input-bias-current-worst-case-analysis

器件型号:OPA4172-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA4172

您好专家、

在 OPA4172的数据表中、我获得了以下信息:

我是否可以知道如何根据上述信息进行最坏情况分析? 我应该使用完整的温度范围数据吗?

BTW、TA = 25°C 数据会告诉我们什么信息? 研发部门如何使用此数据?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    如果您的系统要在-40C 至125C 的温度范围内运行、那么为了执行输入偏置电流引起的最坏情况分析、您应该使用上面突出显示的规格。

    TA=25C 给出了典型(典型值)和最坏(最大值)性能、这些性能只能在室温下产生输入偏置电流。

    我建议观看有关 失调电压和输入偏置电流的 TI 高精度实验室视频、了解如何计算输入偏置电流产生的影响。

    谢谢、

    Tim Claycomb