Other Parts Discussed in Thread: OPA4172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA4172-Q1 主题中讨论的其他器件:OPA4172
您好专家、
在 OPA4172的数据表中、我获得了以下信息:
我是否可以知道如何根据上述信息进行最坏情况分析? 我应该使用完整的温度范围数据吗?
BTW、TA = 25°C 数据会告诉我们什么信息? 研发部门如何使用此数据?
谢谢
谢尔登