Other Parts Discussed in Thread: PGA308
大家好、
电路
下图显示了客户根据 EVM 板设计的。 PGA308芯片的引脚4引脚(Vs 引脚)提供5V 电源。 串联电流表、并测试芯片的工作电流。 发现大约50mA 的电流、芯片可以正常工作。 在数据表中、没有工作电流参数、只有静态电流 Iq 的参数为1.3mA。 芯片的工作电流50mA 是否正常?
此致、
罗美
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Amy、
PGA308电源消耗本质上是静态电流加上输出端的任何负载电流。 这是一个仪表放大器、因此功耗相对较低、静态电流在1.3mA 范围内、它可以拉/灌的最大输出电流大约为10mA。
50mA 电流消耗异常、输出无负载。 上述电路的预期电流消耗约为1.3mA。 上面的原理图没有显示任何明显的问题。 您的 VCC 电源是+5V 吗? 器件是否有可能暴露在 ESD 或过压条件下? 问题是发生在一个 PCB 板上还是发生在多个 PCB 板上?
如果仅在一个器 件上发生此问题、您可以考虑测试新器件、如果在多个器件上发生此问题、请分享 PCB 板布局和电源电压条件。
谢谢、
此致、
Luis
您好、Amy、
1) 1)您能否展示完整的系统电路图或原理图 、其中包括连接外部惠斯通电桥传感器、惠斯通励磁、电源连接以及 MCU 或控制器连接和 MCU 电源连接时:
-包括 PGA308电压电源电路、传感器激励电压电源和 MCU 或控制器电源连接以及所有接地连接。
- 包括惠斯通传感器连接和惠斯通励磁电压电源连接。
- 惠斯通传感器励磁是由相同的5V 电源还是单独的电源供电? 惠斯通励磁电压是否以相同的 GND 电势为基准? 请显示一个完整的方框图 、其中显示了所有 外部惠斯通连接。
2) 2)如果是单独的电源、PGA308电源是否在 为 惠斯通励磁电压加电之前通电? 请注意 、在上电或断电期间、PGA308的 VIN1、VIN2、1W 输入引脚电压不得超过 PGA308电源轨电源电压 、否则 PGA308 将损坏。 请查看 PGA308数据表第2页的 PGA308绝对最大额定值。
谢谢、此致、
Luis