This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:工作电源电流

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863337/pga308-operating-supply-current

器件型号:PGA308

大家好、

电路

下图显示了客户根据 EVM 板设计的。 PGA308芯片的引脚4引脚(Vs 引脚)提供5V 电源。 串联电流表、并测试芯片的工作电流。 发现大约50mA 的电流、芯片可以正常工作。 在数据表中、没有工作电流参数、只有静态电流 Iq 的参数为1.3mA。 芯片的工作电流50mA 是否正常?

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    PGA308电源消耗本质上是静态电流加上输出端的任何负载电流。  这是一个仪表放大器、因此功耗相对较低、静态电流在1.3mA 范围内、它可以拉/灌的最大输出电流大约为10mA。

    50mA 电流消耗异常、输出无负载。  上述电路的预期电流消耗约为1.3mA。  上面的原理图没有显示任何明显的问题。  您的 VCC 电源是+5V 吗?  器件是否有可能暴露在 ESD 或过压条件下?  问题是发生在一个 PCB 板上还是发生在多个 PCB 板上?

    如果仅在一个器 件上发生此问题、您可以考虑测试新器件、如果在多个器件上发生此问题、请分享 PCB 板布局和电源电压条件。

    谢谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我看到客户电压电源为+5V、正如您在原始帖子中所述...  

    如果客户问题仅发生在一个器件上、请考虑让客户测试新器件、该器件可能会因过压或 ESD 而损坏。  

    如果在多个器件上出现此问题、请客户分享 PCB 板布局

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的答复。

    最近、客户测试了多个 PCB 板、发现工作电流通常约为40-50mA。 以下是设计的 PCB 布局:

    图中的 RB1、RB2、RB3和 RB4对应于4个外部应变仪的8个导线。 PCB 上的4个外部应变仪已形成惠斯通电桥。 通过测试获得的芯片工作电流降低了惠斯通电桥的工作电流。

    此致、
    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    1) 1)您能否展示完整的系统电路图或原理图 、其中包括连接外部惠斯通电桥传感器、惠斯通励磁、电源连接以及 MCU 或控制器连接和 MCU 电源连接时:

     -包括 PGA308电压电源电路、传感器激励电压电源和 MCU 或控制器电源连接以及所有接地连接。  

    - 包括惠斯通传感器连接和惠斯通励磁电压电源连接。

    - 惠斯通传感器励磁是由相同的5V 电源还是单独的电源供电?  惠斯通励磁电压是否以相同的 GND 电势为基准?  请显示一个完整的方框图 、其中显示了所有 外部惠斯通连接。  

    2) 2)如果是单独的电源、PGA308电源是否在 为 惠斯通励磁电压加电之前通电?  请注意  、在上电或断电期间、PGA308的 VIN1、VIN2、1W 输入引脚电压不得超过 PGA308电源轨电源电压 、否则 PGA308 将损坏。  请查看 PGA308数据表第2页的 PGA308绝对最大额定值。

    谢谢、此致、

    Luis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我没有听到您的声音、如果问题仍然存在、请发布上述要求的信息。

     谢谢、此致、

    Luis