This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:INA149运行限制

Guru**** 2501515 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149, INA159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863163/ina149-ina149-operating-limits

器件型号:INA149
主题中讨论的其他器件: INA159

我使用的是 INA149、对其运行限制有一些疑问。

 

我将其用于以下输入:V+= 5V 和 V–= 0V、REFA = REFB = 2.5V

 

我的问题是、额定差分电压是多少? 我计划在短时间(<1sec)内实现高达15V 的电压差。 它是否能够在没有损坏的情况下承受这种情况? Vout 的价值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    INA149是一款高共模电压差分放大器。 在 REFA=REFF=2.5V 的5V 单电源上、线性运行所允许的输入差分电压为1.5V 至3.5V。 即每个电源轨1.5V。  

    共模电压是两个输入上相同的电压、差分电压是两个输入之间的差值。 INA149可处理高共模电压(+/-275V)。

    假设您具有单电源5V、REFA = REFB = 2.5V。 一个输入为100V、另一个输入为103V、没有任何问题。 这是因为差分电压为3V (这在我先前共享的允许范围内)、共模电压为100V、小于275V。

    如果您需要感测高达15V 的电压差、则需要增加电源电压。  

    该器件的绝对最大额定值可在数据表的第2页找到。 绝对最大共模电压和差分电压为500V。 但必须注意的是、我们不建议在这些条件下长时间运行、因为这可能会降低器件性能和可靠性。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然而、INA149是一款增益为1的高共模差分放大器。 这意味着它用于高输入共模电压、而线性输入差分信号受到输出电压摆幅的限制-请参阅下文。  因此、5V 单电源的更好解决方案可能是使用增益为0.2的 INA159、这将允许更高的差分输入电压-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据最大额定值、差分电压为500V。 因此、我想知道差分电压是否超过3.5V。 该器件是否会受到高达500V 的保护? 它是否会仅输出它能提供的最大值? 我认为我的情况是3.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall,

    简单的答案是肯定的。  只要输入共模或差分电压低于500V、器件就不会损坏。   

    根据输入差分电压的极性,输出将被推向正电源轨或负电源轨(<1.5V 或>3.5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果输入差分电压低于1.5V、它将被削波为1.5V、如果它大于3.5V、它将被削波为3.5V? 但只要低于500V 差分、就不会造成损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出将被削波的位置取决于基准电压。   

    如果 Vref=2.5V 且 Vin_diff >1V、则 Vout 将削波至3.5V 以上

    如果 Vref=2.5V 且 Vin_diff <-1V、则 Vout 将被削波至1.5V 以下

    如果 Vref=0且 Vin_diff < 1.5V、Vout 将被削波至1.5V 以下

    如果 Vref=5V 且 Vin_diff >-1.5V、则 Vout 将削波至3.5V 以上

    如果 Vref=0且 Vin_diff >3.5V、则 Vout 将削波 至3.5V 以上

    如果 Vref=5V 且 Vin_diff <-3.5V、则 Vout 将被削波至1.5V 以下  

    只要 Vin_diff 在10s 或更短的时间内低于500V、INA149就不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    很抱歉、我对此有点困惑。 根据数据表的第4页。 差分电压范围的输入为1.5V 至3.5V、基准电压为2.5V

    但是 、根据您刚才发送的内容、这些值看起来是针对 Vref = 0。 当 Vref 为2.5V 时、它实际上介于-1V 至1V 之间。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确。  在5V 单电源上、输出必须介于1.5V 至3.5V 之间。  因此、由于增益为1、对于2.5V 的 Vref、您可能施加的最大 Vin_diff 电压为+/-1V、因此输出 Vout=Vref+/-Vin_diff 增益= 2.5V+/-1V*1 = 1.5至3.5V