Other Parts Discussed in Thread: INA149, INA159
主题中讨论的其他器件: INA159
我使用的是 INA149、对其运行限制有一些疑问。
我将其用于以下输入:V+= 5V 和 V–= 0V、REFA = REFB = 2.5V
我的问题是、额定差分电压是多少? 我计划在短时间(<1sec)内实现高达15V 的电压差。 它是否能够在没有损坏的情况下承受这种情况? Vout 的价值是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Marshall、
感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。
INA149是一款高共模电压差分放大器。 在 REFA=REFF=2.5V 的5V 单电源上、线性运行所允许的输入差分电压为1.5V 至3.5V。 即每个电源轨1.5V。
共模电压是两个输入上相同的电压、差分电压是两个输入之间的差值。 INA149可处理高共模电压(+/-275V)。
假设您具有单电源5V、REFA = REFB = 2.5V。 一个输入为100V、另一个输入为103V、没有任何问题。 这是因为差分电压为3V (这在我先前共享的允许范围内)、共模电压为100V、小于275V。
如果您需要感测高达15V 的电压差、则需要增加电源电压。
该器件的绝对最大额定值可在数据表的第2页找到。 绝对最大共模电压和差分电压为500V。 但必须注意的是、我们不建议在这些条件下长时间运行、因为这可能会降低器件性能和可靠性。
Tamara
输出将被削波的位置取决于基准电压。
如果 Vref=2.5V 且 Vin_diff >1V、则 Vout 将削波至3.5V 以上
如果 Vref=2.5V 且 Vin_diff <-1V、则 Vout 将被削波至1.5V 以下
如果 Vref=0且 Vin_diff < 1.5V、Vout 将被削波至1.5V 以下
如果 Vref=5V 且 Vin_diff >-1.5V、则 Vout 将削波至3.5V 以上
如果 Vref=0且 Vin_diff >3.5V、则 Vout 将削波 至3.5V 以上
如果 Vref=5V 且 Vin_diff <-3.5V、则 Vout 将被削波至1.5V 以下
只要 Vin_diff 在10s 或更短的时间内低于500V、INA149就不会损坏。