主题中讨论的其他器件: THS4012、 TINA-TI
您好!
我们将考虑随附的原理图。
e2e.ti.com/.../4010.LMH6722-TINA.pdf
TINATI 仿真成功。
但是 、由于对实际基板进行了评估、因此产生了偏移。
偏移电压为-2V。
我们想知道输出振幅为何较低。
请告知产生偏移的原因。
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这里是我编写的早期 CFA 危险应用手册、为了推荐器件、需要准确的要求、
http://www.ti.com/lit/an/snoa367c/snoa367c.pdf?keyMatch=OA-15&tisearch=Search-EN-everything
Michael San、
感谢您的信息和支持。
我还有其他请求。
1.反相放大器电路可通过另一个 Cfa 实现。
您能否解释为什么可以使用 THS4012而不能使用 LMH6722?
http://www.ti.com/lit/an/slyt099/slyt099.pdf
我想知道 LMH6722无法实现反相放大器的原因以及问题规格。
2.为什么 LMH6722 TINATI 模型可以运行仿真?
仿真中未出现错误消息和偏移。
客户想知道他们为什么可以使用 TINATI 进行仿真。
此致、
Yusuke
您好 Yusuke、
THS4012是电压反馈放大器、而不是 CFA。 此外、CFA 还可用于反相配置、由于反相节点上的输入阻抗较低、因此不建议用于跨阻设计。 对于电流源输入、最好切换到 VFB 放大器。
2.另一个可能影响 TINA 电路的问题是您使用200nF 反馈电容器。 CFB 放大器的稳定性工作方式不同、主要由反馈电阻器决定。
我建议您浏览电流反馈精度实验室系列。 其中介绍了 CFA 的工作原理、它们与常规 VFB 放大器的差异以及如何在 TINA-TI 上检查电路的稳定性。
此外、如果您能够澄清您的设计规格以及您尝试实现的目标、我可以帮助您推荐其他器件/设计。
最棒的
Hasan Babiker
嗯、Yusuke、
您没有回复客户要求? 所以、您的 THS4012为什么"正常工作"和 LMH6722不会错位置的问题-该问题可能有2到3个不同的级别,但实际上您尝试使用 LMH6722 CFA 执行的操作不适合 CFA, 但与 THS4012类似的 VFA。
太开放了、无法回答、目标要求是什么?
“此外,Hasan 说,由于反相输入阻抗较低,终审法院不起作用,这也是一个长期存在的误解,必须在很久以前写过的教科书中,这样才能方便改正。
开环反相 V-节点具有低阻抗、但一旦闭合 CFA 环路、环路增益会将误差电流驱动为零、因此它实际上不消耗信号电流。
CFA 可在非常受限的条件下用于互阻抗-它具有源 C 的稳定性问题、不能像 VFA 那样直接使用简单的电容反馈来实现稳定-不值得详细解释、因为这通常是错误的方法。